This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:SDK 构建错误

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634663/linux-am5728-sdk-build-errors

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我遵循 Processor SDK Linux 入门指南并下载了 SDK 安装文件" ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.01.00.06-linux-x86-Install.bin"并安装了该软件包。

完成所有操作后  

 我遇到 了有关 jailhouse Hypervisor 所需的最新 make 版本的错误。 我更新了,使4.1现在错误已解决。

现在、它没有显示任何错误、但 SDK 在 Jailhouse 正在构建时停止。  

下面粘贴了构建 SDK 时出现的最后一条终端消息

objcopy /media/tctl/0d77dd17-3111-4b96-99e6-d85ff289d85a/tctl/Projects/TI_AM572XX/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.01.00.06/board-support/extra-drivers/jailhouse-0.7/inmates/demos/arm/uart-demo.bin
抄送 /media/tctl/0d77dd17-3111-4b96-99e6-d85ff289d85a/tctl/Projects/TI_AM572XX/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.01.00.06/board-support/extra-drivers/jailhouse-0.7/inmates/tools/arm/linux-loader.o
/media/tctl/0d77dd17-3111-4b96-99e6-d85ff289d85a/tctl/Projects/TI_AM572XX/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.01.00.06/board-support/extra-drivers/jailhouse-0.7/inmates/tools/arm/linux-loader-linked.o
objcopy /media/tctl/0d77dd17-3111-4b96-99e6-d85ff289d85a/tctl/Projects/TI_AM572XX/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.01.00.06/board-support/extra-drivers/jailhouse-0.7/inmates/tools/arm/linux-loader.bin
构建模块、第2阶段。
MODPOST 1模块
make[1]:离开目录'/media/tctl/0d77dd17-3111-4b96-99e6-d85ff289d85a/tctl/Projects/TI_AM572XX/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.01.00.06/board-support/extra-drivers/jailhouse-0.7
tctl@tctl-Lenovo-G50-80:/media/tctl/0d77dd17-3111-4b96-99e6-d85ff289d85a/tctl/Projects/TI_AM572XX/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.01.00.06 

请帮助我解决此问题。

谢谢、此致
Aslam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mohamed、

    您的构建已完成。 没有其他任务需要完成。

    此致、
    Kemal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kemal、

    当我尝试使用内置的 SDK 制作可引导 SD 卡时。 它最终像这样结束


    正在复制引导分区
    ##########################################################################################################################
    正在复制引导分区

    已复制 MLO


    CP:目标'boot/u-boot.img'不是目录
    U-boot.img 已复制


    复制 rootfs 系统分区
    已复制3217492/3211636

    正在同步...

    卸载分区

    删除创建的临时目录

    操作完成

    ########################################################################################################################
    在 SD 卡的引导分区中、仅复制 MLO 文件
    您能否指导我生成哪个目录内核映像和 u-boot 映像?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 wiki 页面。

    您可以在下找到 u-boot.img 和 MLO /board-support/u-boot- /zImage 位于 /board-support/linux- /arch/arm/boot