This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6455:将 NDK 添加到 CCS7项目

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619422/rtos-tms320c6455-add-ndk-to-ccs7-project

器件型号:TMS320C6455

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我的工具:
操作系统:Win7
电路板:定制
CCS:V7

我想制作一个 DSP/BIOS 项目并将 NDK 添加到其中、所以我制作了一个项目、如下所示:

我在下面添加了 NDK 库:

当我构建项目时、会出现以下问题:

我按 如下方式连接了控制台打印件:

e2e.ti.com/.../5822.Console.txt

问题1:

什么是适合我的项目的 NDK 库?

问题2:

如何集成 NDK 库并对其进行测试?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果有帮助、请查看此主题 :e2e.ti.com/.../113506

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请向 我介绍下载 BIOS 版本的链接。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    software-dl.ti.com/.../index.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、iding

    我想 发生了一些误解、在你连接 BIOS 的线程中、是6.31、04.27、但我的项目是 DSP/BIOS 5.42.0.07。

    我在 CCS 5.3中创建了一个项目、NDK 2.20和 DSP/BIOS 5.42.0.07会编译并正确运行。 我 在 CCS v7工程属性中设置了相同的 CCS v5.3工程属性 、但在构建时会设置  

    项目之前 的问题发生了。

    请根据 CCS7和我的目标(C6455)介绍集成并能正常协同工作的 NDK、DSP/BIOS 和 CGT 版本。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我相信 Eric 在接下来的两周内都不在办公室。 我不知道我们将能够为此提供哪些额外支持。
    该器件及其 NDK 已过时、不一定经过最新 CCSv7的测试和支持,短期而言,最好坚持使用有效的 ccsv5版本
    可能还有其他未解决的帖子、例如 NDK + CCSv7等上的这些帖子
    e2e.ti.com/.../2076792

    此致
    Mukul