This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BEAGLEBK:GPS 导航系统

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620495/linux-beaglebk-gps-navigation-system

器件型号:BEAGLEBK

工具/软件:Linux

大家好,我必须开发一 个 GPS 导航系统,并且为同一个运行 Ubuntu 或任何轻量级操作系统选择了 Beagle Bone Black 无线。

1.我可以在此板上构建导航系统吗?

2.该处理器的功能是否足以处理导航系统?

3. 本导航将如何使用 CPU? 我还可以使用什么 CPU 电源来执行其他操作?

如果此处理器不能用于此系统,则向我推荐 我可以使用的处理器(特别是带有内置 CAN 控制器的可用主板)。

谢谢、此致

Indrajit。