This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2L06:在适用于66AK2L06的 K2L EVM 上进行开发

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634494/66ak2l06-developing-on-the-k2l-evm-for-66ak2l06

器件型号:66AK2L06
主题中讨论的其他器件:TCI6630K2LXEVMK2LX

您好!

因此、我们计划在设计中使用66AK2L06芯片、并使用 K2L EVM 进行设计原型设计。 由于 K2L EVM 上随附 TCI6630K2L 芯片、因此使用此 EVM 开发66AK2L06时是否会遇到任何问题? 除了芯片缺失的协处理器之外、我们还需要考虑的芯片之间是否存在任何显著差异?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您正在使用 XEVMK2Lx (www.ti.com/.../xevmk2lx)、对吧?
    如果是、则使用电路板为66AK2L06器件进行开发时不应出现任何问题。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的! 我们为此订购了 EVM、但它附带了 TCI6630K2L 芯片。 两个板之间的一切应该相同、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您应该可以。

    此致、
    Yordan