This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:使用 CCS 4.2、缺少 XDC_CG_ROOT

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619562/ccs-ccstudio-use-ccs-4-2-xdc_cg_root-is-missing

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

打开 CCS  版本:4.21.00004后、会显示"XDC_CG_ROOT 缺失"、如下所示:

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是哪种器件?
    哪个 SDK?

    CCS v 4.2已经过时。 您能否切换到更新版本?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在使用 Code Composer Studio 5.1 (版本:5.1.0.09000)。 重新处理"XDC_CG_ROOT 丢失"问题。 但它现在显示"Program make is not found in path"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看此主题:
    e2e.ti.com/.../189971

    此致、
    Yordan