This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6630K2L:针对 Lamarr 的15MHz 支持

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: RFSDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627682/tci6630k2l-15-mhz-support-for-lamarr

器件型号:TCI6630K2L
主题中讨论的其他器件:RFSDK

我尝试在 AID RFSDK 模式下运行15MHz。 但是、RFSDK 中没有15MHz 的文件(配置、LTE-PHY 等)  
因此、我们尝试通过将采样率从30P72更改为23P04来修改20MHz 文件。 但是,由于没有提供针对15MHz 的特定目标配置(tgtcfg)文件和(.out),因此我们使用了20MHz 的相应文件。

但是、我们无法以15MHz 运行。 那么、RFSDK 是否支持15MHz?

如果是、请提供所需的15MHz RFSDK 文件。

此致、

Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RFSDK 团队。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    在标准 RFSDK 中、有一个使用 IQN 和 DFE 且采样率为 LTE20的 LTE15 @ 30p72项目。 未提供 LTE15本机23.04Msps 速率示例。
    这需要通过与您的第三方承包商 Azcom -意大利或 CommAgility -英国进行开发。
    这需要多种定制、a) 368.64的 DFE 时钟、用于将 LTE15数据类型添加到 IQN 定制、以及用于将 LTE15天线容器数量的 DFE 配置添加到 DFE 流。
    此致、
    Joe Quintal