请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA726 主题中讨论的其他器件:DS90UH949-Q1、 DS90UB948-Q1
工具/软件:Linux
我希望为我们的全球显示板编写一个 Linux 驱动程序、需要一些帮助。
我们使用的器件是 DS90UH949-Q1
SPI 和 I2C 均连接到 DRA726
我的 Yocto 基于用于汽车 SDK 3.02的版本
Michel Catudal
ACTIA Corp.