This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/OMAPL138B-EP:正在等待 OMAP-L138上的 SFT ...

Guru**** 2568045 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626969/starterware-omapl138b-ep-waiting-for-sft-on-the-omap-l138

器件型号:OMAPL138B-EP
主题中讨论的其他器件:OMAPL138OMAP-L138

工具/软件:Starterware

为什么我的主板未被擦除?

D:\work\OMAPL138_StarterWare_1_10_04_01_21092017Work\ARMDSPTestWit
CHANGE_300MHz>sfh_OMAP-L138.exe -targettype OMAPL138_LCDK -flashty
7-擦除
------------------------------------
适用于 OMAP-L138的 TI 串行 Flasher 主机程序
(C) 2011、Texas Instruments、Inc.
版本 1.67
------------------------------------


[type]全局擦除
[目标] OMAPL138_LCDK
[器件] NAND
[与非块] 1.

正在尝试连接到设备 COM7...
按任意键可随时结束此程序。

(AIS 解析):读取魔术字0x41504954。
(AIS 解析):正在等待 BOOTME... (立即加电或重置目标)
(AIS 解析):收到 BOOTME!
(AIS 解析):正在执行启动字同步...
(AIS 解析):正在执行 Ping 操作码同步...
(AIS 解析):正在处理命令0:0x58535901。
(AIS 解析):正在执行操作码同步...
(AIS 解析):正在加载段...
(AIS 解析):将13500字节段加载到地址0x8000000。
(AIS 解析):处理命令1:0x58535901。
(AIS 解析):正在执行操作码同步...
(AIS 解析):正在加载段...
(AIS 解析):将1440字节段加载到地址0x800034BC。
(AIS 解析):正在处理命令2:0x58535906。
(AIS 解析):正在执行操作码同步...
(AIS 解析):正在执行跳转和关闭...
(AIS 解析):AIS 完成。 跳转至地址0x8000000。
(AIS 解析):正在等待完成...
(AIS 解析):引导成功完成。

正在等待 OMAP-L138上的 SFT ...