This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:采用 PRU-EMAC 的插座实现

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620542/am3358-socket-implementation-with-pru-emac

器件型号:AM3358

尊敬的香榭丽舍

当使用 PRU-EMAC 而不是 CPSW-EMAC 时、使用 Linux 套接字应用程序是否有任何限制?

使用 PRU-EMAC 驱动程序时、开发基于 Linux 套接字的应用程序是否存在任何问题?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请访问 processors.wiki.ti.com/.../PRU-ICSS_Ethernet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 我已经看到了这个 wiki。

    在这个 wiki 上、我知道 PRU-EMAC 和 CPSW-EMAC 之间的使用空间似乎没有区别。
    但是、当我的客户问这个问题时、我想再次检查它。

    我的理解是否正确?


    谢谢、此致、
    SI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正确。