This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6678:在工程目录中创建定制板

Guru**** 2563300 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627382/rtos-tms320c6678-creating-a-custom-board-in-project-directory

器件型号:TMS320C6678
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我想在 SYSBIOS 中创建一个定制板。 但是、根据我的理解、必须在目录中创建电路板 \packages/ti\board\src。 我的问题是无法将此目录置于源代码控制之下。 我不想将这些文件复制到源代码控制的目录中、因为如果对这些文件进行了任何修改、我必须将其复制回 PDK 电路板目录。 如果您在项目中独自使用、这可能会起作用、但情况并非如此。 我可以制作一个批处理文件来执行预编译步骤中调用的操作、但我不喜欢这个想法。

是否有方法可以在项目目录中的某个位置创建定制板?

谢谢、

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的疑问转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    请查看此 wiki 页面:

    processors.wiki.ti.com/.../Adding_Custom_Board_Library_Target_to_Processor_SDK_RTOS_makefiles

    尝试用您自己的目录替换步骤3和4中的目录、并让我知道这是否有效。

    最棒的
    Sahin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo、

    如 Sahin 所示、我们的当前指令旨在在 PDK 电路板目录结构内创建定制电路板。 如果您需要在自己的项目中将编译置于 PDK 之外、 我建议您调用 evmC6678电路板库的编译、并将编译日志存储到文本文件中、然后使用包含必要源代码和编译器选项的 makefile 创建单独的文件夹。

    在路径下的 makefile 中跟踪 evmC6678 \packages/ti\board\makefile.mk、您将看到找到指定构建库所需源文件的文件。 编译器选项从 makefile pdk_xxxxx_x_x\packages/ti\build\makules 和 board_component.mk 中进行选择、因此它们更难遵循。 因此、我建议您从构建日志中捕获编译器选项。

    n`t 目前在 Sahin 所指的 wiki 上没有此功能、但如果遇到任何问题、我们可以添加此功能。
    希望这能让您对电路板库的当前实施情况有一些了解。

    此致、
    Rahul