This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM57X:针对麦克风 TIDA 的建议

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, AM5708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627801/processor-sdk-am57x-recommendation-for-microphone-tida

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X
主题中讨论的其他器件:AM5718AM5708

大家好、我的客户正在使用视频会议系统。 他们希望设计具有语音识别功能的集成麦克风。 他们认为 AM5782很贵、您可以向我推荐一些 TIDA 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    它们是否需要双核? 您是否还为此应用检查了 AM5718和 AM5708?