This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BEAGLEBK:eMMC 编程

Guru**** 2584825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620390/linux-beaglebk-emmc-programming

器件型号:BEAGLEBK

工具/软件:Linux

您好!

如何 使用 SD 卡在 BeagleBone Black 上写入 AM335x-EVM-Linux-04.00.04 (或更早版本)映像。 适用于其他图像(即 debian)且可在任何入门指南中找到的通常过程对我要刷写的图像无效。 看起来电路板无法在 eMMC 上写入 SD 卡映像。 如何继续?

此外,将映像写入 SD 卡时,是否会创建两个分区? :引导分区(~70MB) 和"可移动磁盘"(~3.8GB)。 在 SD 卡中写入(例如) debian 映像时、该分区不相同。

任何建议都将非常有用。 谢谢。

Simon