This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4378:eMMC 引导问题

Guru**** 2585215 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620438/linux-am4378-emmc-boot-issue

器件型号:AM4378
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Linux

您好!  

 我们正在定制板上处理 EMMC (MMC1)引导、无法进行引导。 我们使用 Uniflash 将映像成功刷写到 EMMC (MMC1)中。 但在重新启动后、我按示波器测试了 EMMC clk/cmd 引脚。 根本没有输出。  

 1. 对于 EMMC、是否需要将 GPMC_WP0引脚设置为低电平。   ROM (PBL)是否会检查此引脚(用作 SD/MMC 卡插入检测)。  

 2.根据 TRM 中的表5-32或5-33、我们知道用于引导的 EMMC (MMC1)引脚是特殊的。  TI 是否有任何参考设计?  

 3.我们没有正确连接数据引脚,我正在寻找解决方法。 AM4378是否具有任何接口和内部闪存、 我可以使用闪存 MLO 进行引导。  

谢谢

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1. ROM 代码不处理卡固定架上的卡检测功能。
    2.是的、这些是使用的引脚。
    3.这方面没有解决办法。 Sitara 器件没有任何内部闪存。