This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TI-RTOS:如何在 AM335X 项目中添加驱动程序

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626507/ccs-ti-rtos-how-to-add-drivers-in-an-am335x-project

器件型号:TI-RTOS

工具/软件:Code Composer Studio


如何在 RTOS 项目中添加各种驱动程序、例如 UART。

我正在按照示例 UART 示例项目来构建我自己的 RTOS 项目、但未找到添加链接"C: \ ti \ pdk_am335x_1_0_7 \ packages \ ti \ drv \ uart \ lib \ A8 \ release \ ti.drv.uart.profiling.aa8fg "in the example project in linker.cmd" C: \ ti \ pdk_am335x_1_0_7 \ packages \ ti \ drv \ uart \ lib \ A8 \ release \ ti.drv.uart.profiling.aa8fg "、但.cproject 文件未找到相应的连接、CCS open 该工程未找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够在 PDK 中构建 UART 示例?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此处发布了类似的问题、可以回答您的问题:

    e2e.ti.com/.../608435

    如果您有任何其他问题、请查看并告知我。

    最棒的
    Sahin