This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6713B:TMS320C6713可以从不同的闪存启动吗?

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627528/tms320c6713b-can-tms320c6713-boot-from-different-flash

器件型号:TMS320C6713B

大家好、

我想让 C6713处理器从不同的闪存存储器或单个闪存存储器引导、但扇区不同。 可以配置引导模式,使其可以从不同的位置(闪存)引导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nisar、

    数据表中描述了 EMIF 访问的引导模式。 您不能以不同的方式发生这种情况。

    您为什么要这样做? 您应该能够使电路板在器件的设计规格内令人满意地工作。

    此致、
    RandyP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RandyP、
    我有两个代码和单个闪存。 我想为用户提供一个选项来选择引导位置。 以及应运行的代码。
    我如何使用该单个处理器执行此操作?