This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:如何配置可高速缓存/不可高速缓存的内存空间?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619338/linux-how-to-configure-cacheable-non-cacheable-memory-space

工具/软件:Linux

您好!

我想问如何配置可缓存/不可缓存的存储器空间。 我无法找到描述的位置。

 

TI 的芯片(cortex A8、AM37x/dm37x 系列)是否有任何代码示例?

对于 TI 的所有 cortex A8芯片(am335、dm37等)是一样的 ?

谢谢、

已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 u-boot 中启用高速缓存、并在 AM335x_EVM.h 中添加了配置选项

    您计划使用哪种 SDK?

    此致、
    Yordan