This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:DisplayPort

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627504/am5718-displayport

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件: SN75DP130

各位专家:

我们希望使用具有 AM5718的 DisplayPort。
我们计划使用支持 RBR、HBR 和 HBR2 (5.4Gbps)的 SN75DP130 DisplayPort 转接驱动器。
是否有其他选择?

此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不理解您的问题。 请详细说明一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    AM5718似乎不支持 DisplayPort。
    因此、如果请求 DisplayPort、则带有外部器件 SN75DP130的 AM5718上的 HDMI IF 可以支持 DisplayPort IF。
    我有道理吗?

    此致、
    Hitoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确、AM5718只有 HDMI 和并行 VOUT[1:3]端口。 将信号转换为 DisplayPort 格式需要外部电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、
    感谢您的确认。
    我们明白了。
    此致、
    Hitoshi Sugawara