This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6657:TMDSEVM6657LS:IBL EEPROM 编程/ SPI NOR

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627039/ccs-tms320c6657-tmdsevm6657ls-ibl-eeprom-programming-spi-nor

器件型号:TMS320C6657

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 Sirs:

我使用 TMDSEVM6657LS 并尝试从 SPI NOR 引导。 首先、我尝试对 NORWriter 进行编程、并获得成功的结果、但 EEPROM IBL 连续写入:

"IBL:从 NOR 引导"而不是真正的引导"

然后、我使用"i2crom_0x51_c6657_be.bin (pdk_c665x_2_0_5)"重新编程 EEPROM  

[C66xx_0] EEPROM 写入器实用程序版本01.00.05

从 DSP 存储器地址0x0c000000写入47888字节到 EEPROM 总线地址0x0051 (从器件地址0x0000...开始)
从 EEPROM 总线地址0x0051读取47888字节到 DSP 存储器地址0x0c010000,从器件地址0x0000...
正在验证数据读取...
EEPROM 编程成功完成

糟糕的是、IBL 重新编程后不写入任何内容。 (我还使用 mcsdk_2_01_02_06 IBL 映像 eeprom51.bin 对 EEPROM 重新编程。 结果相同。)  

您能帮我恢复 IBL 吗?!

 

开机自检代码工作正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我写了错误的 IBL 图像文件名。 我使用了"i2crom_0x51_c6657_le.bin"-小端字节序版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我跟踪了 EEPROM 写入器、发现 EEPROM 数据文件未加载到任何位置。 在我直接(从 Composer Studio)从图像文件写入器加载存储器并对正确的图像进行编程之后。

    相同的情况宽度和 Writer。

    在我的 openion 中、这些程序应显示数据加载声明、然后...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您分享您的发现。 我已通知设计团队确认/更正此问题。

    此致、
    Yordan