This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6748:如何在 DSP/BIOS 中使用 PSP 驱动程序为 McBSP、SPI 外设注册用户中断例程

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631828/rtos-tms320c6748-how-to-register-an-user-interrupt-routine-for-mcbsp-spi-peripheral-using-psp-driver-in-dsp-bios

器件型号:TMS320C6748

工具/软件:TI-RTOS

我在项目中使用 TMS320C6748。 在我的项目中,我使用 DSP BIOS:5.42.01.09。 我想使用 PSP 驱动程序在中断模式下配置 McBSP、SPI 外设。 但在 PSP 驱动程序中、我无法找到如何注册我自己的中断 ISR 以发送和接收数据。 您能给我一个使用 McBSP 外设的用户定义中断 ISR 的示例源代码吗? 可以使用 PSP 驱动程序为这些外设注册用户定义中断 ISR 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的查询转发给 RTOS 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hieu、

    我们目前仅支持具有 C6748 LCDK 平台的处理器 SDK RTOS 软件、适用于该器件。 DSP BIOS 和相关 PSP 可按原样下载和使用、但已通过使用寿命终止的 EVMC6748验证、不再支持 DSPBIOS 基线。

    请参阅:
    processors.wiki.ti.com/.../Checklist_for_Processor_SDK_RTOS_questions_on_E2E

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 Mity DSP 板。 我想在 Mity DSP 板的 DSP 中使用 McBSP、SPI 外设。 您能否向我介绍如何在 DSP/BIOS 中使用 PSP 驱动程序为 McBSP、SPI 外设注册用户中断例程? 我使用的是 DSP BIOS:5.42.01.09、PSP 驱动程序:01.30.01、EDMA3驱动程序:01.10.00.01。 感谢您的支持!