This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4376:通过串行通信仅使用 minicom 脚本迭代定制板上的代码、无需以太网或 IP 配置

Guru**** 2582555 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376, TMDSEVM437X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619640/linux-am4376-iterate-code-on-the-custom-board-using-only-minicom-scripts-over-serial-communication-with-no-ethernet-or-ip-configuration

器件型号:AM4376
主题中讨论的其他器件: TMDSEVM437X

工具/软件:Linux

您好!

我已经在 TI EVM 上开发和测试了代码、方法是使用 minicom 脚本使用 EVM 的 IP 地址加载代码。

但在我的定制板上、我没有将以太网与 AM4376处理器连接。

我是否仍可以使用任何串行通信通过 minicom 或类似脚本传输代码?

如果是、请分享参考指南或执行此操作的步骤。 如果否、那么在定制设计电路板上测试代码的替代方法是什么?

非常感谢、  

Dhara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否总结一下您的电路板与 TI EVM 有何不同?
    此外、您计划在其上运行哪些软件:RTOS、Linux、裸机示例等...?

    [报价]如果否、在定制设计的电路板上测试代码的替代方法是什么?[/报价]

    您可以使用 JTAG + CCS。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    自定义板中的任何一个
    I2C 上的温度传感器、
    FPGA 连接到一个 USB 端口和另一个用于 HMI 的端口(键盘、鼠标等)、
    LCD 接口和 HDMI 接口、
    JTAG、通过 SPI 接口的板载存储、
    DDR 接口、用于启动编程的 MMC0存储卡接口和
    GPIO 用于少数其他 LDO 和缓冲器芯片选择使能功能。

    我计划在该定制板上的 Linux OS 上运行。 我是否仍然可以使用 minicom 或类似界面在该定制板上加载可执行文件?

    此致、
    Dhara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI-EVM TMDSEVM437X 内部是否安装/保存了 I2C 或 SPI API? 如何在主机 Linux 系统上的 CCS v7.0上的固件开发中调用它?

    任何相同的演示或示例代码都将有所帮助。

    谢谢、
    Dhara