This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:电源域控制

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625579/am4376-power-domain-control

器件型号:AM4376

您好!

以下电源域的开/关是否可由用户控制?
- PD_MPU_EMU
- PD_PER_PLL
- PD_DISP_PLL
- PD_CORE_PLL
- PD_DDR_PLL
- PD_MPU_DPLL

我可以发现、EFUSE、MPU、GFX、PER 的电源域可由 PM_切换 _PWRSTCTRL[1:0]来自 TRM。
但是、我无法找到上述电源域的设置。

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知工厂团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan-San、您好!

    感谢你的答复。
    我的查询是否有任何更新信息?

    此致、

    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nomo、

    关于 PD_MPU_EMU、我找不到可以控制其开关的寄存器、因此我认为用户无法控制该电源域。 与 PD_EMU 相同。

    关于 PD_CORE_PLL 和其他 PLL、应使用 PRCM_CM_CLKMODE_DPLL_CORE[10] DPLL_LPMODE_EN

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel-San、

    感谢你的答复。
    这很有帮助。

    此致、
    Nomo