This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:器件方框图

Guru**** 2582545 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, AM5K2E02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620398/am5728-device-block-diagram

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: AM5K2E02

大家好、我正在尝试找到 AM5728的方框图、该方框图应如下所示:

这个适用于 AM5K2E02。 有人可以提供帮助吗?

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、
    K2E 是 Keystone 系列的一部分、AM57x 是 Sitara 系列和 Sitara 器件的一部分、为保持一致性、以简化的方式(在数据表中)显示内部方框图、但您可以从我们的 TRM 中获取更详细的方框图信息、例如第393页图2.1