This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H12:USB3.0的使用

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616754/66ak2h12-usage-of-usb3-0

器件型号:66AK2H12


您好!

我对66AK2H12的 USB3.0 I/F 有疑问。
如果我不使用 USB3.0、我是否需要控制某些内部寄存器?

此致、
H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、H.U、

    我已将此内容转发给 USB 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在 K2H 上运行的 USB 3.0软件是什么? 处理器 RTOS 不支持 K2H 上的 USB。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我基于 MCSDK 3.01.04.07中包含的源代码。

    此致、
    H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们不支持处理器 SDK 或 MCSDK 上的 USB。 您如何获得源代码? 请参阅以下内容:

    C:\ti\pdk_keystone2_3_01_04_07\packages/ti\drv>dir
    驱动器 C 中的卷是 OSDisk
    卷序列号为 C027-5E3C

    目录 C:\ti\pdk_keystone2_3_01_04_07\packages/ti\drv

    2015年10月5日上午10:17 。
    2015年10月5日上午10:17 。
    2015年10月5日上午10:15 Aif2.
    2015年10月5日上午10:15 BCP
    2015年10月5日上午10:15 cpi
    2015年10月5日上午10:16 DFE
    2015年10月5日上午10:16 FFTC
    2015年10月5日上午10:16 开合
    2015年10月5日上午10:16 IQn2.
    2015年10月5日上午10:16 NWAL
    2015年10月5日上午10:16 功率放大器
    2015年10月5日上午10:16 PCIe
    2015年10月5日上午10:17 qms
    2015年10月5日上午10:17 客户经理
    2015年10月5日上午10:17 SA
    2015年10月5日上午10:17 SRIO
    2015年10月5日上午10:17 tcp3d
    2015年10月5日上午10:17 TSIP
    0个文件 0字节
    18 Dir 9、177、329、664字节空闲

    C:\ti\pdk_keystone2_3_01_04_07\packages/ti\drv>

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    尊敬的 Eric:

    我正在使用 McSDK for Linux、我认为该 SDK 支持 ARM 内核上的 USB。  

    我不想知道如何依赖特定的软件。 我只想知道在不使用 USB 时是否需要 USB 相关的寄存器操作。

    例如、如果不使用 USB、器件复位后是否可以将 USB 寄存器保留为默认值?

    此致、
    H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在 Linux 团队中循环、检查默认情况下是否在内核中启用了 USB。 如果是、您可能需要更改 Linux 配置以禁用 USB、因为您不使用它。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回复。
    实际上、我不实施 Linux 操作系统、但我指的是这些 USB 驱动程序。
    是否需要控制 USB 寄存器很重要。

    此致、
    H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、H.U.

    您可以通过将 USB 的状态设置为"disabled"来禁用 USB。 如果这不是您想要的、而是完全删除器件树中的 USB 参考。 您可以。 没有其他组件正在使用 USB 寄存器。

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    感谢你的答复。
    如果我不使用 USB、我的理解是否正确、USB 寄存器可以保留为复位默认值?

    此致、
    H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    H.U

    您的理解是正确的。

    雷克斯