This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-AM437X:调试阻止中断执行

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627674/rtos-processor-sdk-am437x-debugging-blocks-interrupt-execution

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在使用 processor_sdk_rtos_AM437x_303_00_04在 evmAM437x 板上工作。
我建立了与 IPC 类似的机制来交换 msg。 之间的通信。 为此,我也使用中断进行 ARM->PRU 触发和 PRU->ARM 触发。 有时、当我调试代码程序时一直等待 PRU 中断。 当我停止程序并以换行点继续运行某些行时、它会获得中断、程序继续运行。
似乎有一定的优先级会阻止执行由 ARM9中断触发的形式 PRU。 这可能是调试过程中的原因吗? 因为 行为会随不同的“调试运行”而变化...

此致、

马里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。