This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:如何在 TDA2X 平台上将系统映像刻录到空白 QSPI 闪存中?

Guru**** 2586755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633363/tda2evm5777-how-to-burn-the-system-image-into-a-blank-qspi-flash-on-tda2x-platform

器件型号:TDA2EVM5777

大家好、

    是否有人知道如何在 TDA2X 平台上将系统映像刻录到空白闪存中?  除 CSS 之外 、TI 是否提供任何用于映像烧录的 PC 工具? 非常感谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Waley、

    您的 VisionSDK 是哪个版本?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    我们的 VisionSDK 为 PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00。

    此致
    Waley
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Waley、

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家进行评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Waley,

    您可以使用 VISION SDK 中的网络实用程序刷写 QSPI。
    您需要使用 VISION SDK 启动 EVM、然后使用 PC 网络实用程序将要刷写到 QSPI 中的映像传输到 QSPI。
    步骤如下所述

    1.将 Appimage 和 MLO 复制到 SD 卡
    2.将 SD 卡插入 tda2xx-EVM 中的 SD 卡插槽
    3.将 PIN 设置更改为 SD 引导模式
    4.将 UART 电缆连接至 PC 并打开串行通信端口
    5.引导 tda2xx-EVM (日志将显示在 UART 控制台中)
    6.IP 地址将显示在 UART 控制台中
    7.在 PC 中打开 cmd 提示符
    8.使用 vision_sdk/apps/tools/network_tools/bin 下的“network_ctrl”工具将 SBL 和 Appimage 刷写到 QSPI

    network_ctrl --ipaddr [--port ] --cmd

    network_ctrl.exe --ipaddr --port 5000 --cmd qspi_wr 0x00

    network_ctrl.exe --ipaddr --port 5000 --cmd qspi_wr 0x80000


    Regards
    Chetan.M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chetan:

    感谢您的回复。 但在我们的电路板上、如果没有 SD 插槽和网络端口、QSPI 闪存仅是电路板上的引导器件。 我们如何刻录空白 QSPI 闪存以运行系统。

    此致、
    Waley
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Waley、

    是否默认已连接 UART 3。 ?

    我们有实用程序 mflash,它使用 UART 3,它不是 PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00的一部分。
    在 processor_sdk_vision_03_01_00_00中,它已通过 tda3xx 验证。

    我会将其转发给相关团队成员

    此致
    Chetan.M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Waley、

    这是一个定制板。
    您能不能帮助我了解所有外设都可用。

    此致
    Chetan.M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chetan,

    是的、这是一款仅具有 QSPI 闪存的定制电路板、且仅具有摄像头输入、HDMI 输出、I2C 端口和 UART 端口(测试点)。 如前所述、我们可以使用 mflash 实用程序通过 TDA3XX 的 UART 3端口将映像刻录到空白闪存中、TDA2XX 如何? 我们是否可以使用此方法在 TDA2XX SoC 上烧录空白 QSPI 闪存?

    此致、
    Waley
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Waley、

    UART 端口(测试点).. ?

    因此在 tda2xx EVM 中,默认情况下不连接 UART 3,只有 UART 1已连接。 因此,您需要在 EVM 上修改电路板。 因此、它未在 tda2xx 上进行规划/测试。

    如果我是正确的 EVM ROM 代码、则为 UART 引导模式选择 UART 3。
    请验证您是否可以连接到电路板上的 UART 3。

    此致
    Chetan.M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chetan:

    是的、我们可以在 TDA2XX 板上连接 UART3 (焊球 Y1、V2)。

    此致、
    Waley