This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:Beagle Bone Black 上的 SQLite2/3

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627220/linux-am3358-sqlite2-3-on-beagle-bone-black

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

大家好、

我正在尝试在 Beagle Bone Black 上安装 SQLite2/3,但它没有编译,所以请告诉我如何在 Beagle 上安装此软件包。

谢谢您、

Raghavendra

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Raghavendra、

    请按照 以下 步骤操作。

    $ sudo apt-get install git build-essential python diffstat texinfo gchrawk path dos2unix wget unzip SOCAT doxygen libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386 libz1:i386

    sudo dpkg-reconfigure dash

    当要求您使用破折号作为默认系统外壳时,请确保选择“否”。

    $ wget releases.linaro.org/.../gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz $ tar -Jxvf gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz -C $home

    $ git 克隆 git://arago-project.org/git/projects/oe-layersetup.git tisdk
    $ cd tisdk
    $./oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk/processor-sdk-04.00.00.04-config.txt
    $ CD 生成
    $。 配置/设置
    $导出路径=$HOME/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64 arm-linux-gnueabihf/bin:$path
    $ MACHINE=AM335x-EVM bitbake sqlite3.

    cd arago-tmp-[toolchain]/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/sqlite3 /[version]/deploy-ipks/armv7ahf-neon

    将[PACKAGE_IPK].IPK 复制到您的板上、并通过 opkg 进行安装。
    opkg 安装[package_ipk].ipk

    此致、
    Kemal