This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:无法为 SYS/BIOS 侧编译构建 IPC 示例

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM1705, AM1808, AM1707, AM1806, SYSBIOS, OMAP-L138, MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626370/linux-unable-to-build-ipc-examples-for-sys-bios-side-build

主题中讨论的其他器件:OMAPL138AM1705AM1808AM1707AM1806SYSBIOSOMAP-L138MATHLIB

工具/软件:Linux

大家好、我已经为 Linux 安装了 SDK 4.0.0.4、它也安装了/opt/ti/ipc_3_46_00_02  

我已经对 products.mak 进行了更改 、并希望为 OMAPL138构建示例设计  

因此、设置 platform=OMAPL138

运行后出现以下错误  

sudo make -f IPC-BIOS.mak all

...库构建完成。
cle674软件包/cfg/bin/ti_platforms_evmOMAPL138_DSP/nano 测试_pe674.c……
=========== DLL [./packages/ti/ipc/transports /]====
=========== DLL [./packages/ti/pm /]====
=========== DLL [./packages/ti/sdo/ipc /]====
从 package/cfg/instrumented_pe9.cfg 配置 instrumented.pe9 ...
当前不支持 TMS470R10器件。
ti.catalog.arm 目录支持以下器件:
AM1705 AM1707 AM1806 AM1808 CortexM3
OMAPL108 OMAPL118 OMAPL137 OMAPL138 TMS320CDM730
TMS320CDM740 TMS320DA805 TMS320DA807 TMS320DA808 TMS320DA810
TMS320DA828 TMS320DA830 TMS320DA840 TMS320DA850
JS:"/opt/ti/bios_6_46_05_55/packages/ti/sysbios/family/arm/Settings.xs、第613行:错误:不支持的设备!
"/opt/ti/bios_6_46_05_55/packages/ti/sysbios/family/arm/Settings.xs "、第772行
"/opt/ti/bios_6_46_05_55/packages/ti/sysbios/family/Settings.xs,第241行
"/opt/ti/bios_6_46_05_55/packages/ti/sysbios/family/Settings.xs "、第120行
"./package/cfg/instrumented_pe9.cfg,第185行
gmake[1]:***[package/cfg/Instrumented_pe9.xdl]错误1.
gmake:***[packages/ti/sdo /ipc/、.dll]错误2.
IPC-BIOS.mak:138:目标"全部"的配方失败
Make:***[All]错误2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiya、
    似乎大多数其他示例都是构建的。 viz、NameServerApp、MessageQ_single、MessageQ_multii 等
    但是、示例 Nano_test 看起来出现故障、并显示上述错误消息。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个 RTOS 问题、因此我通知 RTOS 团队。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    好的。 但是、我将在 Linux 上构建它、并使用 PROCESSOR-SDK-LINUK-OMAPL138为 Linux 和 Sys/BIOS 端构建它。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Mitesh、

    对于 OMAP-L138的 IPC exma枫 叶构建也有类似的讨论、其中可能包含一些有用的信息。
    e2e.ti.com/.../2277320

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rex、我确实浏览了该指南、但它对我没有帮助。 我仍然会得到与之前提出的相同误差。
    TA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mitesh、

    在将信息交给 DSP 工程师之前、我需要收集更多信息、工程师将会提出同样的问题:

    1) 1)您是否下载了用于 OMAP-L138的 Linux 和 RTOS 处理器 SDK?

    2) 2)您是否在 OMAP-L138 RTOS 处理器 SDK 中构建了映像?

    3) 3)在 RTOS 软件包中、您是否在 BIOS_6_46_05_55/packages/ti/sysBIOS/家族/ARM/Settings.xs 文件中看到围绕第458行定义的 OMAPL138 deviceTable?

    如果任一答案均为否、则可能没有正确的包装。 如果全部是、DSP 工程师可能更清楚为什么编译失败。 我会让他来看看。

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rex:我不确定是否安装了 RTOS SDK。 如何检查是否已安装? 我下载了它以进行安装、但不确定是否已安装。
    您是否说应该在 RTOS SDK 中执行命令" make -f -IPC-BIOS.mak all "?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rex:您好、还有一件事。 我已开始安装 RTOS SDK、OMAPL138的 GNG.targets.arm 应该是什么? 是 A8F 还是 A15F?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rex:
    在同一位置安装 RTOS SDK 之后,请访问/opt/ti/ipc
    然后重新编辑 product.mak
    出现以下错误
    miteshhiran@Ubuntu:/opt/ti/ipc_3_46_00_02 sudo make -f IPC-BIOS.mak all
    正在构建 IPC 软件包...
    全部:2017年9月20日14:37:19日星期三...
    =========== .interfaces [./packages/ti/grcm /]===
    正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
    /opt/ti/xdctools_3_32_02_25_core/xs.x86_64U:错误:无法创建会话管理器:找不到 JVM;请尝试将环境变量'XDCTOOLS_JAVA_HOME'设置为包含64位 Java 运行时环境(1.7或更高版本)的任何目录的绝对路径;例如,'/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64。
    gmake[1]:`没有规则使目标`package.mak '成为.interfaces'所需的目标。 停下。
    gmake:***[packages/ti/grcm/、.interfaces]错误2.
    IPC-BIOS.mak:138:目标"全部"的配方失败
    Make:***[All]错误2.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mitesh、

    我刚刚尝试构建 IPC、但我看不到您看到的错误。 您是否遵循了 IPC 安装指南 RTOS processors.wiki.ti.com/.../IPC_Install_Guide_BIOS 中的构建说明

    以下是我的捕获:

    :~/work/ti-processor-sdk-rtos-omapl138-lcdk-04.00.00.04/ipc_3_46_00_02 make -f IPC-BIOS.mak all
    正在构建 IPC 软件包...
    全部:2017年9月21日14:42:12 EDT ...
    =========== .interfaces [./packages/ti/grcm /]===
    正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
    正在为软件包 ti.grcm 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
    转换 RcmServer
    翻译设置
    =========== .interfaces [./packages/ti/ipc /]===
    正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
    正在为软件包 ti.IPC 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
    =========== .interfaces [./packages/ti/ipc/family/omap54xx /]===
    正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
    为软件包 ti.ipc.family.omap54xx 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
    =========== .interfaces [./packages/ti/ipc/family/omapl138 /]===
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Rex:

    您使用的是什么版本的 XDC 工具? 您能否共享 product.mak 文件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitesh、

    我使用 ProcSDK 4.0.0.4 Linux 和 RTOS。 在 ProcSDK 4.0.0.4中、XDC 为 xdctools_3_32_01_22_core。 附加了.mak 文件。

    ProcSDK 4.0.0.4 (或 IPC_3_46_00_02)中存在一个错误 、IPC 尝试构建 DM6446、但 BIOS 删除了对它的支持。 解决方法是使用较旧版本的 BIOS、或从 config.Bld 中删除64T 支持。 这将在即将推出的 ProcSDK 4.1版本中修复。 修补程序是

    diff --git A/src/config.bld b/src/config.bld
    索引1be54f8..8974CAB 100644
    --A/src/config.bld
    ++ b/src/config.bld
    @@-64、9 +64、6 @@ var ipcPlatforms ={
    64 " ti.sdo.ipc.examples.platforms.simArctic.dsp"、 64 " ti.sdo.ipc.examples.platforms.simArctic.dsp"、
    65 " ti.sdo.ipc.examples.platforms.evmC6A8149.dsp"、 65 " ti.sdo.ipc.examples.platforms.evmC6A8149.dsp"、
    66 ]、 66 ]、
    67 "64t":[
    68 " ti.sdo.ipc.examples.platforms.omap4430.dsp"、
    69 ]、
    70 "66":[ 67 "66":[
    71. " ti.sdo.ipc.examples.platforms.evm6678.core0"、 68 " ti.sdo.ipc.examples.platforms.evm6678.core0"、
    72. " ti.sdo.ipc.examples.platforms.evm6670.core0"、 69 " ti.sdo.ipc.examples.platforms.evm6670.core0"、
    @@-178、11 +175、6 @@ elfTargets.C64P_BIG_ENDIL.rootdir =供应商+"/ti/c6x/7.2.0 + bos;
    178. elfTargets.C64P_big_endian.platform = ipcPlatforms["64P"][0]; 175. elfTargets.C64P_big_endian.platform = ipcPlatforms["64P"][0];
    179. elfTargets.C64P_BIG_ENDian.ccopts.suffix = c6xSuffix; 176. elfTargets.C64P_BIG_ENDian.ccopts.suffix = c6xSuffix;
    180 177.
    181. elfTargets.C64T.rootdir =供应商+"/ti/c6x/7.2.0 + bos;
    182. elfTargets.C64T.platform = ipcPlatforms["64T"][0];
    183. elfTargets.C64T.ccOpts.suffix = c6xSuffix;
    184. elfTargets.C64T.platforms = ipcPlatforms["64T"];
    185.
    186. elfTargets.C674.rootdir =供应商+"/ti/c6x/7.2.0 + bos; 178. elfTargets.C674.rootdir =供应商+"/ti/c6x/7.2.0 + bos;
    187. elfTargets.C674.platform = ipcPlatforms["674"[0]; 179. elfTargets.C674.platform = ipcPlatforms["674"[0];
    188. elfTargets.C674.ccOpts.suffix = c6xSuffix; 180 elfTargets.C674.ccOpts.suffix = c6xSuffix;
    @@-276、7 +268、6 @@ Build.Targets =[
    276. elfTargets.C64P、 268. elfTargets.C64P、
    277. elfTargets.C64P_BIG_ENDian、 269. elfTargets.C64P_BIG_ENDian、
    278. elfTargets.C674、 270 elfTargets.C674、
    279. elfTargets.C64T、
    280 elfTargets.C66、 271. elfTargets.C66、
    281. elfTargets.c66_big_endian、 272. elfTargets.c66_big_endian、
    282. armElfTargets.arm9、 273. armElfTargets.arm9、

    e2e.ti.com/.../5582.products_2D00_mak.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rex:
    此 config.bld 文件在哪里?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex、您好  

    product.mak;这是我正在使用的设置。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../1512.products.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    和 Rex、还有一件事。
    我已经在 Linux 主机/opt/ti 上下载了 PROCESSOR-SDK-LINUK-OMAPL138:和 PROCESSOR-SDK-RTOS-OMAPL138:

    来自 www.ti.com/.../processor-sdk-omapl138

    这是错误的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦,索瑞·雷克斯
    这是个麻烦;
    product.mak 中的 BIOS 路径错误。 抱歉。

    不过、感谢您的支持。

    将尝试立即运行示例。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rex、如果您能让我知道在哪里可以找到 config.bld 文件、那仍然会很好。 因为我遇到以下错误:
    cle674软件包/cfg/bin/ti_platforms_evmOMAPL138_DSP/nano 测试_pe674.c……
    正在制作 package/cfg/bin/ti_platforms_evmOMAPL138_DSP/nano 测试_pe674.src/ipc.ae674 ...
    正在制作 package/cfg/bin/ti_platforms_evmOMAPL138_DSP/nano 测试_pe674.src/utils.ae674 ...
    正在制作 package/cfg/bin/ti_platforms_evmOMAPL138_DSP/nano 测试_pe674.src/sysBIOS/sysbios.ae674 ...
    =========== DLL [./packages/ti/ipc/transports /]====
    =========== DLL [./packages/ti/pm /]====
    =========== DLL [./packages/ti/sdo/ipc /]====
    从 package/cfg/instrumented_pe9.cfg 配置 instrumented.pe9 ...
    当前不支持 TMS470R10器件。
    ti.catalog.arm 目录支持以下器件:
    AM1705 AM1707 AM1806 AM1808 CortexM3
    OMAPL108 OMAPL118 OMAPL137 OMAPL138 TMS320CDM730
    TMS320CDM740 TMS320DA805 TMS320DA807 TMS320DA808 TMS320DA810
    TMS320DA828 TMS320DA830 TMS320DA840 TMS320DA850
    JS:"/opt/ti/bios_6_46_05_55/packages/ti/sysbios/family/arm/Settings.xs、第613行:错误:不支持的设备!
    "/opt/ti/bios_6_46_05_55/packages/ti/sysbios/family/arm/Settings.xs "、第772行
    "/opt/ti/bios_6_46_05_55/packages/ti/sysbios/family/Settings.xs,第241行
    "/opt/ti/bios_6_46_05_55/packages/ti/sysbios/family/Settings.xs "、第120行
    "./package/cfg/instrumented_pe9.cfg,第185行
    gmake[1]:***[package/cfg/Instrumented_pe9.xdl]错误1.
    gmake:***[packages/ti/sdo /ipc/、.dll]错误2.
    IPC-BIOS.mak:138:目标"全部"的配方失败
    Make:***[All]错误2.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在构建环境中、IPC 构建检测您使用的是器件 TMS470R10、而不是 OMAPL138。

    我怀疑您没有正确设置 RTOS SDK 环境。 请按照 IPC 快速入门指南中的步骤操作:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_IPC_Quick_Start_Guide

    对于 RTOS、请确保在调用编译之前运行 setupenv.sh。 输出构建的顺序为:

    环境设置:

    导出 SDK_INSTALL_PATH
    导出 tools_install_path
    导出 TI_CCS_PATH
    导出 TI_RTOS_PATH=

    源代码./setupenv.sh


    构建顺序:
    在 Processor SDK Linux 中实现 ti-ipo-Linux
    在 Processor SDK RTOS 中创建 IPC_BIOS
    使 ti-ipc-linux-examples 处理器 SDK Linux

    希望这对您有所帮助。 config.Bld 是 SDK 使用的 IPC 组件构建配方(检查 Rex 提供的 IPC-metadata GIT 位置)中的文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mitesh、

    我要求 DSP 工程师帮助之前回复的人。 我还尝试继续构建、需要更正我之前提供给您的错误信息。 请忽略我在 config.Bld 中提到的删除64T 的补丁。 它与我的构建错误无关、也不应影响您。

    现在、我可以通过删除我附加的 product.mak 中 ti.targets.elf.arm9的编译器来构建 IPC。 原因是我们不支持 ARM9 (OMAP-L138)内核上的 RTOS。

    成功构建没有任何技巧。 我已 cd 进入 RTOS-OMAP-L138/IPC_x_x_x_x 目录、并修改了 product.mak。 然后刚刚发布了"make -f productm.mak all"。

    Rahul 提到的是 Linux SDK 中的顶级构建、但 OMAP-L138的顶级构建缺失、将出现在下一个 ProcSDK 版本中。

    您的不受支持设备错误是奇数。 我不知道到底是什么。 我想如果平台是在 product.mak 中定义的,它应该负责构建哪个平台,除非您有污染的环境(?)

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    我在这里感到困惑。

    让我指出我为构建 IPC 而采取的步骤。

    1) 1)我已安装 SDK Linux 4.0.0.4;

       这会将 IPC 和 ETC 安装在/opt/ti 文件夹中

    2) 2)我安装了 RTOS SDK 4.0.0.4

       此操作将 IPC、BIOS 等安装在同一文件夹/opt/ti 中

    3) 3)已编辑 Product.Mak 文件  

       添加了平台、工具链、XDC、BIOS、ti.targets.elf.c674和 ti.targets.arm.elf.arm9。

    4) CD'ed to /opt/ti/ipc

    5) 5)设置-f IPC-Linux.mak 配置

    6) make;sudo make install

    7) 7)使-f IPC-BIOS.mak 为全部

    我添加了 ARM9的路径、因为我想扩展 Linux 应用的示例。 这是否不需要、我是否应该删除它?  

    请告诉我。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rex:好的、我已经从 products.mak 中删除了 ARM9的链接、正如您所说、似乎已经完成了构建。 我想、这只是为了构建 IPC 库。 如何构建示例以及如何加载示例并从 Linux 运行?

    我尝试使用以下命令构建示例、但遇到错误"没有规则创建目标..."

    创建 ti-ipc-linux-examples
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mitesh、

    Linux SDK 没有 IPC 软件包。 您可以在/opt/ti 中看到 IPC 来自您安装的其他软件包。

    正如我在前面的文章中提到的、缺少从 Linux 软件包进行高级构建的功能。 您需要遵循 IPC 用户指南来构建示例 、processors.wiki.ti.com/.../Examples。 每个示例都包含一个 readme.txt、其中包含特定于示例的详细信息。


    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rex:
    好的。 我已按照 readme.txt 文件构建示例设计。 谢谢。

    我应该将 DSP 主机和 Linux 主机的所有二进制文件复制到/lib/firmware 吗?

    对于 DSP:
    /opt/ti/ipc /packages/ti/ipc/tests/bin/ti_platforms_evmOMAPL138_DSP

    对于 ARM:
    /opt/ti/ipc /examples/OMAPL138-linux_elf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mitesh、

    Linux SDK 默认安装在~μ C/ti-processor-sdk-linux-[platform]-[version]目录中、除非您将其强制安装到/opt/ti、并且不包含 IPC 软件包。

    Linux Proc SDK 安装以下文件夹:
    美元(拉丁美洲
    二进制文件 文档 文件系统 linux-devkit.sh Rules.make
    电路板支持示例应用 Linux-Devkit Makefile setup.sh

    RTOS Proc SDK 安装以下文件夹:
    美元(拉丁美洲
    BIOS_6_46_05_55 pdk_omapl138_1_0_1
    CG_xml processor_sdk_rtos_omapl138_4_00_00_04
    DSPLIB_C674x_3_4_0_0 TI-CGT-ARM_16.9.2.LTS
    EDMA3_LLD_2_12_04_28 ti-CGT-C6000_8.1.3
    IPC_3_46_00_02 UIA_2_00_06_52
    mathlib_C674x_3_1_1_0 xDAIS_7_24_00_04
    NDK_2_25_01_11 xdctools_3_32_01_22_core


    product.mak 文件中的 elf.ARM9定义了 ARM9 RTOS 编译器、而不是 Linux 编译器。 正如我在上一篇文章中提到的、用于 OMAP-L 的 ARM9不支持 RTOS

    我不确定您在#5中的哪个位置获得命令。 您应该按照 IPC 安装指南 BIOS 用户指南来构建 IPC。 按照示例指南来构建示例。 所有文档均位于 IPC 用户指南 processors.wiki.ti.com/.../IPC_Users_Guide 中

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mitesh、

    有关这些信息、请查看 IPC 快速入门指南。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rex。 命令5;我从培训视频中获得它。
    training.ti.com/intro-to-ipc-for-keystone-and-sitara

    但感谢您的支持。 删除了 elf.ARM9、完成了勾选。 能够通过在示例文件夹中运行 make 来构建库、然后构建示例。

    我将介绍您提到的用户指南、以了解如何运行示例。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我看到了。 命令#5用于构建示例将使用的 Linux IPC libarry。 它使用 product.mak 中的 IPC Linux 部分定义、即您的 product.mak 中定义的 Linux ProcSDK 中的 Linux-Devkit。

    快速入门指南应包含相关信息。 如果没有、请告诉我。 这意味着我们需要改进该文档。

    很高兴我能提供帮助、我将关闭这个三个步骤。 如果您有其他问题、请提交新问题。 谢谢!

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Rex。