This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:是否有免费的矩阵和矢量库?

Guru**** 2585355 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748, MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620185/tms320c6748-is-there-a-free-matrix-and-vector-library

器件型号:TMS320C6748
主题中讨论的其他器件: MATHLIB

各位专家、您好!

问:是否有免费的矩阵和矢量库?

我知道 DSPLIB 中有一些简单的参数。

BS  

南山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TMS320C6748的所有可用库均位于此处:
    www.ti.com/.../toolssoftware
    请参阅软件(5)。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们只有 AM57xx 和 K2H 器件支持全面的矩阵和矢量库:
    www.ti.com/.../linear-algebra.html

    对于 C6748、DSPLIB 和 MATHLIB 中提供了一些有限的矩阵和矢量运算、您可以将其作为 Processor SDK RTOS 的一部分下载或从 TI.com 下载

    此致、
    Rahul