This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:将大型文件上载到 EVM 板

Guru**** 2585405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619750/tms320c6657-uploading-large-files-to-evm-board

器件型号:TMS320C6657

您好!

我正在考虑购买采用 C6657处理器的 TMDSEVM6647L EVM 板。 我想将一个视频文件(大约100 MB)上传到此 EVM 板进行分析。 我是否能够通过 USB 仿真连接上传一个带有上传代码的100 MB 文件、或者我是否需要通过电路板上的另一个连接上传该文件? 此外、该电路板还具有足够的存储器(128MB NAND 闪存和512MB DDR3 SDRAM)、因此我不担心这一点。

我要完成的任务是上传视频文件、对其进行分析并通过外设之一将其发送出去。 这个问题与我最初如何上传视频进行分析有关。 如果有任何需要澄清、请告知我。

谢谢、

Joseph