请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM368 工具/软件:Linux
您好!
是否可以将 SDCARD 用作 RAM (性能完全放在一边)?
我有 TI 评估板 DVSDK_dm368-EVM_4_02_00_06_setuplinux 作为 SDK。
我在 Android 上阅读了 SDCard 作为 RAM 的相关内容。
我现在要完全删除 RAM。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
您好!
是否可以将 SDCARD 用作 RAM (性能完全放在一边)?
我有 TI 评估板 DVSDK_dm368-EVM_4_02_00_06_setuplinux 作为 SDK。
我在 Android 上阅读了 SDCard 作为 RAM 的相关内容。
我现在要完全删除 RAM。
此致
尊敬的 Dwarakesh:
感谢您的回复。
我知道 SDCard 用作交换。 但不知道它的块级访问。 读出10类 SDCard 的吞吐量为75MB/秒。
我正在尝试使用 DM368实施模块上系统、并尝试减少周围的组件。
DM368 (内部 RAM 32KB)中至少有16MB 的内部 RAM、足以运行 Linux 内核(删除了许多子系统)吗?
是否有任何具有 RAM 的 SDCard 位于同一芯片中、例如具有 SDRAM MCP 的闪存?
此致
内基