This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDXIDK5728:IDK 入门

Guru**** 2584135 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618972/ccs-tmdxidk5728-getting-started-with-the-idk

器件型号:TMDXIDK5728

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我有 一个 am5728 EVM IDK、我有一些问题:

1.我们是否需要将 Linux 操作系统设置为 EVM 和 IDK?

2.如何通过 CCS 将 EVM 和 IDK 连接到 PC?

3.复位操作系统后 EVM 屏幕的触控能力不好,是否有任何解决方案?

非常感谢。