This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:内核启动问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633672/linux-am3352-kernel-start-issue

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

大家好、

我们制作了一个具有 AM3352处理器、1GB DDR3和512MB NAND 闪存的定制板。 我们使用的是 AM335x-EVM-Linux-RT-SDK-src-04.00.04.00.04.tar.xz 和 Arago-base-tisdk-image-BeagleBoard.ubi。我们在 NAND 闪存中编译并刷写了 Linux、文件系统和 DTB。

当我们给出 run nandboot 时、会出现以下问题。

正在启动内核... 

并挂起、

可能是什么问题。 必须在哪里进行修改?

此致、
Avinash N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Avinash:

    启动 Linux 时、u-boot 引导加载程序会打印上述控制台输出、并显示消息"Starting kernel..." 是启动内核之前 u-boot 将打印的最后一条消息。 上述问题通常是由于错误配置 Linux 内核默认使用的 TTY 接口来显示控制台消息。 用于 Sitara 器件的 Linux 内核所使用的默认 TTY 接口在内核 menuconfig 中配置、也可以通过查看内核.config 文件并查看 CONFIG_CMDLINE 选项值来检查用于 Sitara 器件的 TTY 接口。
    例如:
    CONFIG_CMDLINE="root=/dev/mmcblk0p2 rootwait console=ttyO2,115200"
    或引导环境变量'console=ttyO2、115200n8'

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们已根据上述建议进行了更改。 但我们仍然面临同样的问题。

    =>运行 nandboot
    正在从 nand 引导...

    NAND 读取:器件0偏移量0x80000、大小0x40000
    262144字节读取:正常

    NAND 读取:器件0偏移量0x200000、大小0x800000
    8388608字节读取:正常
    ###展开的设备树 blob、88000000
    使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
    正在将设备树加载到8fff2000,结束位置8ff75d... 好的

    正在启动内核...

    问题出在哪呢? 是否有人可以支持? 这是一个严重的问题吗?

    此致、
    Avinash N