This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:RTC 晶体不工作

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627195/am3358-rtc-crystal-does-not-work

器件型号:AM3358

大家好、有人帮助我吗?

今天、我开始启动我的 AM3358处理器板。

打开电源后、RTC 32.768 KHz 时钟不会出现

而不将任何启动固件下载到 AM3358处理器(仅为空处理器)。

RTC 32.768kHz X-Tal 电路不会振荡。 x 直流电路的外部电容器为22pF。

此症状是否与硬件电路有关? 或它与的引脚多路复用设置是否相关

AM3358处理器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTC 振荡器在复位释放时默认被禁用。 请参阅 AM335x TRM 修订版 P 的第20.3.5.19节