This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:USB 小工具错误

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627493/linux-processor-sdk-am335x-usb-gadget-error

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好:

我尝试使用小工具驱动 程序枚举 USB 设备、但出现错误:

[1113.891424] UDC-CORE:找不到可用的 UDC -已将[Zere]添加至待处理的驱动程序列表

我的 USB 模块包括:

G_ZERO 5852 0 - Live bf101000
PRU_rproc 10584 0 - Live bbf0fa000
Remoteproc 28325 1 PRU_rproc、Live bbf0ed000
pruss_INTC 7163 1 PRU_rproc、Live bbf0d9000
pruss 9582 1 PRU_rproc、Live bbf0d2000
USB_f_ACM 5276 0 - Live bbf0c2000
U_serial 11043 1 USB_f_ACM、Live bbbf0bb000
USB_f_RNDIS 15482 0 - Live bbf0ac000
U_ether 12937 1 USB_f_RNDIS、Live bbbf0a4000
libcomposite 44190 3 g_zero、USB_f_ACM、USB_f_RNDIS、Live bbbf08c000
MUSB DSP 9670 0 - Live bbf07f000
musb_hdrc 86748 1 musb_dsp、Live bbbf061000
UDC_CORE 19322 7 g_zero、USB_f_ACM、u_serial、USB_f_RNDIS、u_ether、libcomposite、musb_hdrc、Live bbf056000
usbcore 200064 1 musb_hdrc、Live bbbf012000
PHY_AM335x 2372 0 - Live bbbf00e000
PHY_generic 5372 1 phy_AM335x、Live bbbf009000
USB_common 4737 6 libcomposite、musb_dsp、musb_hdr、udc_core、usbcore、phy_AM335x、Live bbf004000
PHY_AM335x_CONTROL 2873 1 phy_AM335x、Live bbbf000000

我检查/sys/class/udc、没有任何目录、PC 没有此设备。问题的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是什么 Linux 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否已确保在内核配置中启用了 CONFIG_USB_MUSB_Gadget 或 CONFIG_USB_MUSB_DUAL_Role? 如果不是、请添加。