This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] mmcblk0boot1:未知分区表

Guru**** 2591730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627613/mmcblk0boot1-unknown-partition-table

大家好、

我使用的是 Arm v7处理器、启动后显示正在抛出此错误消息。

1月 01 00:00:06 DOCSIS 网关 内核:  mmcblk0boot1: 未知 分区 表

1月 01 00:00:06 DOCSIS 网关 内核:  mmcblk0boot0: 未知 分区 表

并显示了内核的安装、

器件         引导     启动       结束 块  ID 系统

/dev/mmcblk0p1             16     39103  19544  83 Linux

/dev/mmcblk0p2          39104     58687   9792  83 Linux

/dev/mmcblk0p3         106496   1011199 452352  83 Linux

磁盘 /dev/mmcblk0rpmb: 4 MIB、 4194304 字节、 8192 个扇区

单位: 1   * 512 = 512 字节的扇区

扇区 大小 (逻辑/物理): 512 字节 /512  字节

I/O 大小 (最小值/最佳值): 512 字节 / 512 字节

 

磁盘 /dev/mmcblk0boot1: 4 MIB、 4194304 字节、 8192 个扇区

单位: 1   * 512 = 512 字节的扇区

扇区 大小 (逻辑/物理): 512 字节 /512  字节

I/O 大小 (最小值/最佳值): 512 字节 / 512 字节

 

磁盘 /dev/mmcblk0boot0: 4 MIB、 4194304 字节、 8192 个扇区

单位: 1   * 512 = 512 字节的扇区

扇区 大小 (逻辑/物理): 512 字节 /512  字节

I/O 大小 (最小值/最佳值): 512 字节 / 512 字节

不知道什么警告消息。 请帮助我解决此问题。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、kalaranjini、

    欢迎访问 TI e2e 社区。
    通常,如果不是从 u-boot 在引导 args 中设置正确的分区,则会发生您提到的错误。 请检查一下。
    此外、
    您使用的是哪种 SoC?
    您有 EVM/入门套件或定制板?
    您尝试引导的内核版本是什么?
    是否能够在引导后到达 root shell/console?

    谢谢、
    Prabhuraj
    Black胡椒 技术