This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:内核 v4.9.28中的 am335x-pm-firmware.bin

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620272/linux-processor-sdk-am335x-am335x-pm-firmware-bin-in-kernel-v4-9-28

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!

较早的 SDK 确实包含用于 AM335x 电源管理的二进制 CPU 固件、现在不存在该固件。 使用4.1.18中的配置编译较新的内核4.9.28可以正常工作,但此细节除外。 此固件现在是否通常已过时、或者在哪里可以找到当前版本?

SDK 04.00.00.04发行版中是否有用于 SDK 内核编译的配置?

此致

Arndt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该文件现在名为"AM335x-pm-firmware.elf"。 有关 详细信息、请参阅 processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_Power_Management_User's_Guide_(v4.4)。