This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:GP EVM 上的 eMMC 引导

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620214/am5728-emmc-boot-on-gp-evm

器件型号:AM5728

大家好、

AM5728默认从 SD 卡引导。 我想获得一个从 eMMC 引导的指南。 请帮帮我。

谢谢!

BR、
丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_U-Boot_User's_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不是这个。 我想在 Linux 下将 SD 卡复制到 eMMC。

    我使用了来自汽车 Linux SDK 的 mk-eMMC-boot.sh。

    但当将/dev/mmcblk0p2安装到/tmp/...时 失败。 因为/dev/mmcblk0p2已安装在/上

    BR、
    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我只需将/run/media/mmcblk0p1复制到 eMMC 第1部分
    将 tar -jzf 文件系统添加到 eMMC part2。
    卸下 SD 卡。 重新启动
    它给出了以下信息:

    U-Boot SPL 2017.01-g9fd60700db (2017年6月28日- 19:55:57)
    DRA752-GP ES2.0
    尝试从 MMC2_2引导
    SPL:MMC 初始化失败、错误:1.
    SPL:无法从所有引导设备引导
    ###错误###请重置电路板###

    我现在不知道如何操作。

    BR、
    丹尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已要求软件团队进行评论。 他们将在这里作出回应。