This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻求推荐低功耗 DSP (内置 ARM)为1080p 视频编码并发送到 WiFi 模块

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627505/seek-for-recommend-of-low-power-consumption-dsp-with-arm-inside-to-code-1080p-video-and-send-to-wifi-module

我们的客户最近需要一款具有 ARM 内部的 DSP、并且功耗低于2.5W。 他们使用 DSP 对1080p 视频进行编码并将其发送到 WiFi 模块。 您可以推荐一些器件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供编解码器和 fps 要求?

    OPP100 (e2e.ti.com/.../2229921)上的 DM8127高端处理器 也可以满足您的要求。

    您还可以发布此查询 DSP 论坛。