主题中讨论的其他器件:DA8XX、 TFP410
工具/软件:Linux
您好!
我使用的是10.4" LCD 显示屏、24位模式。 有人能指导我如何与 BBB 连接。 内核配置和 DTS 配置。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
谢谢 Prabhuraj、
我使用的是最新的 AM335x SDK 版本"04.00.00.04"。
关于内核配置我尝试使用 SDK "arch/arm/configs/"文件夹中提供的"tisdk_AM335x-evm_defconfig"。 在此文件夹中、"omap2plus_defconfig"配置也可用。 请提出我需要参加的一个、并在此基础上开始构建。
我使用的是 AA104SL02-T1模块、它具有带 LCD 的触摸屏。 与触摸屏相比、我对 LCD 启动有很大的顾虑。
对于触摸屏、我需要 TSC30支持、我们使用的是 USB 触摸屏。 我们可以正常启动触摸屏。
请找到随附的内核配置、DTS 和内核日志。 e2e.ti.com/.../Kernel_5F00_Log_5F00_Config_5F00_Dts.tar.gz
期待您的回复。
谢谢。
Prabhuraj、您好!
请检查以下内核日志文件、并让我知道问题是什么。
按照他们的建议、我进行了以下更改:
/etc/powervr.ini:添加了 DefaultPixelFormat=RGB888
/etc/weston.ini:在[内核]部分添加了 GBM-format=rgb888
/etc/profile.d/qt_env.sh:添加导出 QT_QPA_EGLFS_integration=none
需要在引导提示符处执行以下命令
=> setenv optargets video = lvds-1:800x600
=> saveenv
在新的"输出"部分中将 LVDS 配置添加到/etc/weston.ini、如下所示:
[输出]
NAME=LVDS-1
MODE = 800x600
我使用的是带触摸屏的10.4" LVDS AA104SL02--T1显示屏
您好、Chandrashekhar、
根据我的理解、您的 tilcdc 已启动、因此您可以在触摸屏上看到 ARM-Arago 项目的打印。 恭喜您。
现在、由于 omapdrm 发生故障、wayland/Weston 也发生故障、因此您的矩阵 GUI 未启动。 我没有看到太多 omapdrm 的日志。 请查看此内容并告诉我您的观点。
谢谢、
Prabhuraj
Black胡椒 技术
谢谢 Prabhuraj、
我在内核中已将所有 OMAPDRM 外部显示设备驱动程序作为静态和测试启用、但同样的结果、您可以检查一次内核日志文件。
请检查并建议解决方案。 e2e.ti.com/.../21Sep17_5F00_3.tar.gz
谢谢。
谢谢 Prabhuraj、
我在内核配置中已禁用、请找到内核配置、但仍然可以看到/dev/fb0. e2e.ti.com/.../22Sep2017.tar.gz
禁用后、我无法在引导和登录提示时看到企鹅图像。 只有背光指示灯亮起。
谢谢