This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:用于 DDR3终端组件选择的封装

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618969/66ak2h14-package-for-termination-component-selection-of-ddr3

器件型号:66AK2H14

尊敬的团队:

在浏览"sprabi1b.pdf"文档时、我在第22页的下一行找到。

""

应用工程师
建议使用0402尺寸的分立(无源)组件来改进布线并减少
寄生电感。

""

我想知道我们是否可以去0201。  

此致、

Prasanna G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    建议遵循 KeyStone 器件 DDR3设计要求指南中的建议。
    使用0402组件实现 DDR 终端。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    我想知道为什么不能去0201?

    此致、
    Prasanna G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    文档中说明了原因:
    "建议使用0402尺寸的分立(无源)组件来改进布线并降低寄生电感。"

    这不是必须的。 您应该对0201表现良好、并且您的器件工作正常、但我们已经验证了上述陈述、因此我们推荐使用该陈述。

    此致、
    Yordan