This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BeagleBoard-X15:对 BeagleBone Black 和 BeagleBone Black 无线板#39的软件兼容性的困惑

Guru**** 2581355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620289/linux-beagleboard-x15-confusion-about-the-beaglebone-black-and-beaglebone-black-wireless-board-s-software-compatibility

器件型号:BeagleBoard-X15

工具/软件:Linux

您好,

我将购买 Beagle Bone Black 无线板。 但在此之前,我对此没有任何疑问。 搜索时,我在 Beagle Bone 网站上获得了 BBB 无线信息。

软件兼容性

具有 BoneScript 库的 Node.js 上的 Cloud9 IDE 的 Debian

2. Android 和 Ubuntu 的第三方支持

对于 Beagle Bone Black、给出了该值

Debian

2.android

3. Ubuntu  

我对硬件的理解是... 与 Beagle Bone Black 相比,无线板具有相同的规格 ,增加了 WiFi 和蓝牙等功能。

我的问题是

1.  Android 和 Ubuntu 的第三方支持意味着什么 

2.能否在 Beagle Bone Black 无线板上安装 Ubuntu? 哪一项适用于 Beagle Bone Black 开发板? 如果不是从我将获取用于无线板的 Ubuntu 的位置获取。

3.如何使用 已安装的 Linux 访问处理器(AM335x)上的"CAN 模块"?

4. Qt 是否与 Beagle Bone Black 无线板兼容? (我使用 Qt 框架创建 UI)

请帮帮我。

谢谢、此致

Indrajit。