This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:物体检测算法

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627217/tda2evm5777-object-detection-algorithm

器件型号:TDA2EVM5777
主题中讨论的其他器件:TDA2

您好!

我有 tda2应用板并运行示例代码。 可以了。

我的问题是、如果我想更改 对象检测算法、我应该在哪里进行编辑。

我找到文件路径 C:\processor_sdk_vision_03_00_00_00\ti_components \Algorithms\REL.200.V.OD.C66X.00.06.00.00.00.00.00\200.V.OD.C66X.00.06\conox

在该路径下、如果 我想更改 物体检测算法、我不知道应该编辑哪个路径

示例代码的结构太大、无法理解。

感谢大家能为我提供帮助

此致

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    专家已收到有关您的问题的通知。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy
    这些算法的源代码不包含在 VSDK 发布包中。
    仅包含库(二进制)版本
    请联系您各自的 TI 销售或现场支持以获取源代码格式的 Algo

    此致、Shiju
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiju

    我安装 REL.200.V.OD.C66X.00.06.00.00.exe,然后这些文档与路径 C:\processor_sdk_vision_03_00_00_00\ti_components \...\REL.200.V.OD.C66X.00.06.00.00中的文档相同。

    我从 TI 网站下载了这个(processor_sdk_vision_03_00_00_00)软件包。

    因此、在哪里可以编辑物体检测算法、非常感谢。

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    这是 TI 的公开论坛、由于 TI 尚未将源代码作为 VISION SDK 的公开发布的一部分发布、我们将无法在此为您提供帮助。 有针对算法源代码用户的私有论坛、您应该在私有论坛中提出这个问题。 请与您所在地区的 TI 销售或现场支持工程师联系、以帮助您。

    谢谢、
    此致、
    Pramod