This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8148:显示限制为 RGB888格式?

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627495/linux-tms320dm8148-display-limitation-to-rgb888-format

您好!

作为捕获输出提供的相同视频的解决方案的一部分(通过将24引脚 Vout 连接到 VIP)、我们遇到了以下挑战:

根据代码显示(swms)格式的注释、仅支持 YUV422I_YUV 、YUV420SP_UV

但捕获仅支持以下格式:YUV422P、RGB24_888。

是否有办法克服这一限制? 如果是驱动程序限制 ,我们应该在 RGB24_888的视频输出中添加支持?

此致、

已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranchu、

    这是否与您在以下帖子中发布的查询相同?

    e2e.ti.com/.../2313430

    此致、

    普拉什兰特

    Pathpartner Technology Pvt. Ltd.