This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCSK8127:IPNC 演示问题

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634406/tmdscsk8127-ipnc-demo-problem

器件型号:TMDSCSK8127

你好。 我不熟悉 TMDSCSK8127。  

启动套件(或 SD 卡)似乎有问题。

我遵循随附的快速入门指南,但看到了“CCC……” 添加了该选项。

这是日志。 问题是什么?

________________________________________________________________


U-Boot SPL 2016.05脏污(2017年4月25日- 10:16:19)
尝试从 MMC2引导
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img


U-Boot 2016.05脏污(2017年4月25日- 10:16:19 -0400)

I2C:就绪
DRAM:1 GiB
MMC:OMAP SD/MMC:0
使用默认环境

网络: 未设置。 电子保险丝的读数
CPsw
按任意键停止自动引导:0
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
正在从 MMC 引导...
正在读取 uImage
在305ms (8.3 MiB/s)内读取2666240字节
读取 dm8127-csk.dtb
57759字节在15ms 内读取(3.7 MIB/s)
##从80200000的传统映像引导内核...
图像名称:linux-4.4.3.12-m脏
映像类型:ARM Linux 内核映像(未压缩)
数据大小:2666176字节= 2.5 MIB
加载地址:80008000
入口点:80008000
正在验证校验和... 好的
###展开的设备树状图、位于80f80000
使用0x80f80000处的 FDT blob 进行引导
正在加载内核映像... 好的
正在将设备树加载到8146e000,结束8147f19e…… 好的

正在启动内核...

[0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
[0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
[0.000000] Linux 版本4.4.4.12.-DIFF (gtbldadm@Uubuntu-16)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#1 Tue Apru4月25日10:30:11 EDT 2017
[0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
[0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
[0.000000]机器模型:DM8127 CSK
[0.000000]引导控制台[earlycon0]已启用
[0.000000] omap_barral_reserve_memblock ():保留 DRAM 区域@ addr = 0x84e00000大小= 1048576字节
[0.000000] CMA:保留0x83400000处的24 MIB
[0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
[0.000000] TI81XX:将0x84e00000映射到用于 DRAM 隔离层的0xfe500000
[0.000000] TI81XX:将0x40300000映射到0xfe600000以设置 SRAM 隔离层
[0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
[0.000000] TI814X ES2.1 (IVA NEON)
[0.000000] powerdomain:gem_pwrdm:voltagedomain DSP 不存在
[0.000000] powerdomain:ivahd_pwrdm:voltagedomain IVA 不存在
[0.000000] powerdomain:hdvpss_pwrdm:voltagedomain DSP 不存在
[0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:19788
[0.000000]内核命令行:console=ttyS0、115200n8 root=/dev/mmcblk0p2 rw mem=80M vram=4M cmemk.phys_start=0x85000000 cmemk.phys_end=0x89slowcmemk.printOverlap=1 notifyk.vpssm3_sva=0xB00000 FDlyk
[0.000000] PID 哈希表条目:512 (顺序:-1、2048字节)
[0.000000]条目高速缓存散列表条目:16384 (顺序:4、65536字节)
[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
[0.000000]内存:46652K/79872K 可用(4915K 内核代码、261K rwdata、1708K rodata、272K init、241K BSS、 8644K 保留、24576K CMA 保留、0K HIGHMEM)
[0.000000]虚拟内核内存布局:
[0.000000]矢量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
[0.000000] fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
[0.000000] vmalloc:0xc5800000 - 0x0x800000 (928MB)
[0.000000]低内存:0xC0000000 - 0xC5000000 (80MB)
[0.000000] pkmap:bbfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
[0.000000]模块:bbf000000 - bbbfe00000 (14 MB)
[0.000000].text:0xc0008000 - 0xc067ffa4 (6624 KB)
[0.000000].init:0xc0680000 - 0xc06c4000 (272 KB)
[0.000000].data:0xc06c4000 - 0xc07054c8 (262 KB)
[0.000000].bss:0xc07054c8 - 0xc0741950 (242KB)
[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
[0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
[0.000000] OMAP 时钟事件源:20000000Hz 时的 timer2
[0.000014] sched_clock:20MHz 时为32位、分辨率为50ns、每107374182375ns 换行一次
[0.008259]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:95563022313 ns
[0.017836] OMAP 时钟源:Timer1为20000000Hz
[0.023126]控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.027822]校准延迟环路... 597.60茂物剪(lpj=2988032)
[0.086967] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.091915]安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.098825] mountpoint-cache 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.106857]正在初始化 cgroup Subsys IO
[0.111086]正在初始化 cgroup Subsys 内存
[0.115699]正在初始化 cgroup 子系统设备
[0.120371]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
[0.125049]正在初始化 cgroup 子系统 PID
[0.129460] CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
[0.134897]为0x800082c0 - 0x80008318设置静态标识映射
[0.142651] devtmpfs:已初始化
[0.167985] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
[0.215868]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.227975] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.234706] NET:注册协议系列16.
[0.240879] DMA:为原子相干分配预先分配的256 KiB 池
[0.253465] OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.265609] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:找不到节点/ocp/l4ls@48000000 / control@140000/pinmux@800/nandflash_pins_s0的 pctldev、延迟探针
[0.298341] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[0.305871] OMAP_i2c 48028000.i2c:找不到节点/ocp/l4ls@48000000 / control@140000/pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、延迟探针
[0.319446] OMAP_i2c 4802a000.i2c:找不到节点/ocp/l4ls@48000000/控制@140000/pinmux@800/pinmux_i2c1_pins 的 pctldev、延迟探针
[0.333096]介质:Linux 介质接口:v0.10
[0.337925] Linux 视频捕捉接口:v2.00
[0.342808] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.348016] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.35753] PTP 时钟支持已注册
[0.361664] EDAC MC:版本:3.0.0
[0.365661]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
[0.373190]时钟源:切换到时钟源 Timer1
[0.390391] NET:注册协议系列2.
[0.395705] TCP 建立哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.402976] TCP 绑定哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.409642] TCP:配置哈希表(建立1024 BIND 1024)
[0.416357] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.422460] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.429163] NET:注册协议系列1.
[0.434062] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
[0.440242] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.445191] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.450116] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[0.458029]已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
[0.46498] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
[0.481705] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.487076]注册了密钥类型 id_resolver
[0.491469]注册的密钥类型 id_legacy
[0.497203]已注册 IO 调度程序 NOP
[0.501334]已登记 IO 调度程序的截止日期
[0.506056]注册的 IO 调度程序 cfq (默认值)
[0.512273] pinctrl-single 48140800.pinmux:270引脚、PA fa140800大小为1080
[0.592309]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
[0.603125]控制台[ttyS0]已禁用
[0.606974] 4802000.UART:MMIO 0x48020000处的 ttyS0 (IRQ = 21、base_baud = 3000000)为8250
[0.615896]控制台[ttyS0]已启用
[0.615896]控制台[ttyS0]已启用
[0.623067]引导控制台[earlycon0]已禁用
[0.623067]引导控制台[earlycon0]已禁用
[0.632788]参考 Linux 版本4.4.12
[0.637106]文件/home/gtbldadm/nightlybuilds/ipnc_rdk/utils/package-script/TI_GIT/NEWDIR/Source/ti_tools/linuxutils_3_23_00_01/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/module/cmemk.c
[0.655612]已分配大小为0x4000000的堆缓冲器0xc8000000
[0.661482] cmemk 已初始化
[0.671484]循环:模块已加载
[0.733238] DaVinci_MDIO 4a100800.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
[0.739369] libphy: 4a100800.mdio:探测
[0.744214] DaVinci_MDIO 4a100800.MDIO:PHY[25]:器件4a100800.MDIO:19、驱动器 TI DP83867
[0.753076] cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = D4:F5:13:9a:4b:82
[0.762783]使用虚拟稳压器未找到47401300.usb-phy 电源 VCC
[0.792193] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
[0.798600] OMAP_RTC 480c0000.RTC:RTC 内核:将480c0000.RTC 注册为 rtc0
[0.805913] i2c /dev/entries 驱动程序
[0.810279] OMAP-WDT:OMAP 看门狗计时器版本0x00:初始超时60秒
[0.817372] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[0.823600] sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
[0.948524] omap_hmc 48060000.mmc:卡声称支持低于定义范围的电压
[0.967372] mmc0:排队未知 CIS tuple 0x91 (3字节)
[0.973706] mmc0:地址0001处的新高速 SDIO 卡
[0.983398] Synopsys Designware 多媒体卡接口驱动程序
[0.989847] sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
[0.996794] notify_init:通知为物理地址 bfd00000处的远程处理 ID 2创建的驱动程序
[1.008074] DaVinci_EVM 声音:ASOC:编解码器 DAI tlv320aic3x-hifi 未注册
[1.015385] DaVinci_EVM 声音:Snd_soc_register_card 失败(-517)
[1.022863] NET:注册协议系列10.
[1.029600] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
[1.035071] NET:注册协议系列17.
[1.039760]注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
[1.044310] omap_volte_late_init:无法获取系统时钟。
[1.050122] TI81XX 的电源管理。
[1.059342] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
[1.064573] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
[1.072234] Nand:找到器件、制造商 ID:0x2C、芯片 ID:0xca
[1.078659] nand:Micron MT29F2G16ABAEAWP
[1.082691] nand:256 mib,SLC,擦除大小:128 KiB,页大小:2048,OOB 大小:64
[1.090327] nand:Using OMAP-ECC_BCH8_CODE_HW ECC scheme
[1.095750]在 MTD 器件8000000.nand 上找到8个部件分区
[1.101784]在"8000000.nand"上创建8个 MTD 分区:
[1.107143] 0x0000000000000000 0x000000020000:"NAND.SPL"
[1.116706] 0x00000002000-0x000000420000:“NAND.u-boot”
[1.124729]0x00000042000-0x000000440000:“NAND.u-boot-env”
[1.131678] 0x000000440000-0x000000a40000:“NAND.kernel”
[1.140633] 0x000000a40000-0x00000ca40000:“NAND.FILE-SYSTEM”
[1.150398] mmc1:主机不支持只读开关、假设已启用写入
[1.173264] mmc1:地址0007处的新高速 SDHC 卡
[1.193234] mmcblk0:mmc1:0007 SD16G 14.5 GiB
[1.199115] mmcblk0:P1 P2
[1.240237] 0x00000ca40000-0x00000ca80000:"NAND.u-boot-spl-os"
[1.247509] 0x00000ca80000-0x00000d680000:“NAND.DATA”
[1.258238] 0x00000d680000-0x000010000000:“NAND.RESERVED”
[1.280852] OMAP_i2c 48028000.i2c:400kHz 时的总线0版本0.11
[1.287917] OMAP_i2c 4802a000.i2c:100kHz 时的总线1修订版0.11
[1.294648] DaVinci_EVM 声音:ASOC:DAPM 未知引脚 MONO_LOUT
[1.301584] DaVinci_EVM 声音:tlv320aic3x-hifi <-> 48050000.McASP 映射正常
[1.310840] OMAP_RTC 480c0000.RTC:将系统时钟设置为2000-01-01 00:00:00 UTC (946684800)
[1.332555] WLAN-en-regulator:正在禁用
[1.336861] ALSA 器件列表:
[1.339846]#0:TI81XX-CSK
[1.344974] EXT4-FS (mmcblk0p2):使用 ext4子系统安装 ext3文件系统
[10.727984] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
[10.740398] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[10.748601] VFS:在器件179:2上装载根(ext3文件系统)。
[10.763478] devtmpfs:已安装
[10.767050]释放未使用的内核内存:272K (c0680000 - c06c4000)
[10.773454]此架构不具有内核内存保护。
[11.024909] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
[11.054225]随机:使用26位熵进行系统读操作
[11.074722] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (-pam -audit -selinux -ima -AppArmor -smack +sysvinit -utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTLS +ACL -XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
[11.093421] systemd[1]:检测到架构 ARM。

欢迎来到 Arago 2016.05!

[11.124854] systemd[1]:将主机名设置为 。
[11.386107] systemd[1]:配置文件/etc/systemd/system/ipnc-rdk-usecase.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
[11.517473] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
[确定]正在侦听 udev 内核套接字。
[11.543677] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[11.573607] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
[确定]正在侦听 udev 控制套接字。
[11.593633] systemd[1]:侦听日志套接字。
[确定]收听日志套接字。
[11.630908] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
[确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
[11.653740] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[11.683407] systemd[1]:已达到目标路径。
[确定]已到达目标路径。
[11.703394] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
[确定]已到达目标远程文件系统。
[11.723546] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
[确定]侦听 Syslog 套接字。
[11.743839] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
[确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。
[11.773407] systemd[1]:已达到目标交换。
[确定]已达到目标交换。
[11.796918] systemd[1]:创建的层系统层。
[确定]已创建切片系统切片。
[11.816927] systemd[1]:正在启动 udev 内核设备管理器...
正在启动 udev 内核设备管理器...
[11.8496] systemd[1]:正在启动日志服务...
正在启动日记账服务...
[11.910338] systemd[1]:正在安装临时目录...
正在安装临时目录...
[11.982930] systemd[1]:安装/media/ram...
安装/media/ram...
[12.014724] systemd[1]:创建的层系统序列\x2dgetty.slice。
[确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
[12.078339] systemd[1]:已达到目标层。
[确定]已到达目标层面。
[12.106947] systemd[1]:正在开始同步系统和硬件时钟...
正在开始同步系统和硬件时钟...
[12.134735] systemd[1]:创建的层 system-Getty.slice。
[确定]已创建片 system-Getty.slice。
[12.157944] systemd[1]:安装/var/volatile...
安装/var/volatile...
[12.193560] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
[12.247535] systemd[1]:正在启动 udev 冷插拔所有设备...
正在启动 udev 冷插拔所有设备...
[12.273611] systemd[1]:达到目标计时器。
[确定]达到目标计时器。
[12.293788] systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
[确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
[12.332492] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[12.363608] systemd[1]:挂载的临时目录。
[确定]已挂载的临时目录。
[12.383539] systemd[1]:已安装/var/volatile.
[确定]已安装/var/volatile.
[12.403472] systemd[1]:已安装/media/ram.
[确定]已安装/media/ram.
[12.424190] systemd[1]:已启动 udev 内核设备管理器。
[确定]已启动 udev 内核设备管理器。
[12.443950] systemd[1]:已启动日志服务。
[确定]已启动日志服务。
[确定]已开始同步系统和硬件时钟。
[确定]找到设备/dev/ttyS0.
[确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。
[确定]已启动 IPNC RDK 用例服务。
[确定]已到达目标本地文件系统。
[确定]已达到目标系统初始化。
[ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
[确定]已达到目标套接字。
[确定]已到达目标基本系统。
[确定]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
[13.497686] autorun-usecase.sh[112]:numid=1、iface=mixer、name='PCM 播放音量'
[13.506349] autorun-usecase.sh[112]:;type=integer、access=rw--r--、values=2、min=0、max=127、step=0
[13.507634] autorun-usecase.sh[112]:值=115
[13.508730]自动用例.sh[112]:| dBscale-min=-63.50dB、STEP=0.50dB、MUTE=0
正在启动 uim-sysfs.service ...
[13.564083] autorun-usecase.sh[112]:numid=31、iface=mixer、name='PGA Capture Volume'
[确定]已启动系统日志服务。
[确定]已在 tty1上启动 Getty。
[确定]达到目标登录提示。
[13.591720] autorun-usecase.sh[112]:;type=integer、access=rw--r--、values=2、min=0、max=119、step=0
[确定]已启动内核日志服务。
[确定]启动了 D-Bus 系统消息总线
[13.631653] autorun-usecase.sh[112]:值=72
[13.661786]自动用例.sh[112]:| dBscale-min=0.00dB、step=0.50dB、MUTE=0
[13.758325] autorun-usecase.sh[112]:numid=51、iface=mixer、name='Right PGA Mixer Mic2R Switch'
[13.782194] autorun-usecase.sh[112]:; type=Boolean,access=rw--- ,值=1
[13.806388] autorun-usecase.sh[112]:: values=on
[13.823919] autorun-usecase.sh[112]:numid=46、iface=mixer、name='Left PGA Mixer Mic2L Switch'
[13.851826] autorun-usecase.sh[112]:; type=Boolean,access=rw--- ,值=1
[13.871768] autorun-usecase.sh[112]:: values=on
[13.895516] autorun-usecase.sh[112]:安装 mtd6和 mtd7分区
正在启动网络服务...
[14.021375] ubi0:连接 mtd6
[14.155105] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.10 (0)
[14.160464] net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.3
[14.168964] net eth0:Phy found:id is:0x2000a231
[14.174021] libphy:找不到 PHY
[14.177444] net eth0:PHY ""未在从站1上找到、错误-19
[14.228009] ubi0:扫描已完成
[确定]已启动网络服务。
[14.280212] ubi0:附加的 mtd6 (名称"NANN.DATA"、大小为12 mib)
[14.286238] ubi0:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:126976字节
[14.293146] ubi0:最小/最大 I/O 单元大小:2048/248、子页大小为512
[14.299902] ubi0:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
[14.306919]普遍适用0:良好的 PEB:96、不良 PEB:0、损坏的 PEB:0
[14.312867] ubi0:用户卷:1,内部卷:1,最大 卷数:128
[14.320139] ubi0:最大/平均擦除计数器:4/1、WL 阈值:4096、图像序列号:2424350005
[14.329328] ubi0:可用 PEB:0、总保留 PEB:96、为不良 PEB 处理保留的 PEB:40
[14.338970] ubi0:启动后台线程"ubi_bgt0d"、PID 146
[14.372371] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
[14.551526] autorun-usecase.sh[112]:ubi 器件编号0、总共96个 LEB (12189696字节、11.6 MIB)、可用0个 LEB (0字节)、LEB 大小126976字节(124.0 KiB)
[15.173246] UBIFS (ubi0:0):后台线程"ubifs_bgt0_0"已启动、PID 151
[15.232882] UBIFS (ubi0:0):需要恢复
[确定]已到达目标网络。
正在开始网络名称解析...
[15.415176] UBIFS (ubi0:0):恢复已完成
[15.419750] UBIFS (ub0:0):UBIFS:已安装的 UBI 设备0、卷0、名称"ubifs_volume"
[15.427750] UBIFS (ubi0:0):LEB 大小:126976字节(124 KiB)、最小值/最大值 I/O 单元大小:2048字节/2048字节
[15.437732] UBIFS (ubi0:0):FS 大小:5332992字节(5 MIB、42 LEB)、日志大小1015809字节(0 MIB、6 LEB)
[15.447882] UBIFS (ubi0:0):为根保留:251889字节(245 KiB)
[15.454372] UBIFS (ubi0:0):媒体格式:W4/r0 (最新版本为 W4/r0)、UUID 41B8905D-1510-41A9-A6A4-FAD296669175、小型 LPT 模型
[确定]已开始网络名称解析。
[确定]已启动 uim-sysfs.service。
正在启动 telnetd.service ...
[确定]已启动 telnetd.service。
[16.244490] ubi1:连接 mtd7
正在启动 thermal-zone-init.service ...
[确定]已启动 thermal-zone-init.service。
[16.494924] ubi1:扫描已完成
[16.516829] ubi1:附加的 mtd7 (名称"NANN.reserved"、大小为41 MIB)
[16.523148] ubi1:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:126976字节
[16.530114] ubi1:最小/最大 I/O 单元大小:2048/248、子页大小为512
[16.536864] ubi1:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
[16.543871]普遍适用1:良好的 PEB:332、不良 PEB:0、损坏的 PEB:0
[16.549905] ubi1:用户卷:1,内部卷:1,最大 卷数:128
[16.557178] ubi1:最大/平均擦除计数器:2/1、WL 阈值:4096、图像序列编号:2825245963
[16.5663] ubi1:可用 PEB:0、总保留 PEB:332、为不良 PEB 处理保留的 PEB:40
[16.579474] ubi1:后台线程"ubi_bgt1d"已启动、PID 172
[确定]已达到目标多用户系统。
[16.632063] autorun-usecase.sh[112]:ubi 器件编号1、总共332个 LEB (42156032字节、40.2 MIB)、可用0个 LEB (0字节)、LEB 大小126976字节(124.0 KiB)
[17.183289] UBIFS (ubi1:0):后台线程"ubifs_bgt1_0"已启动、PID 180
[17.205907] UBIFS (ubi1:0):需要恢复
[17.224866] UBIFS (ubi1:0):恢复已完成
[17.229427] UBIFS (ubi1:0):UBIFS:已安装的 UBI 设备1、卷0、名称"ubifs_volume"
[17.237416] UBIFS (ubi1:0):LEB 大小:126976字节(124 KiB)、最小值/最大值 I/O 单元大小:2048字节/2048字节
[17.247397] UBIFS (ubi1:0):FS 大小:35299328字节(33 MIB、278 LEB)、日志大小1777664字节(1 MIB、14 LEB)
[17.257896] UBIFS (ubi1:0):为根保留:1667274字节(1628 KiB)
[17.264562] UBIFS (ubi1:0):媒体格式:W4/r0 (最新版本为 W4/r0)、UUID 663E30D7-7B6F-49D8-9A8E-F1F1487534DF、小型 LPT 模型

_________ _________ __
||_|_______|_|_|__||_
|||_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
||||||||、||||||||||||||||||________________||
|____||_|

Arago Project http://arago-project.org ti81xx ttyS0

Arago 2016.05 ti81xx ttyS0

ti81xx 登录:[ 17.781765] autorun-usecase.sh[112]:wifi:处于 STA 模式
[18.164164] cpsw 4a100000.以太网 eth0:链路向上- 1Gbps/全-流控制 Rx/TX
[18.173006] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路就绪
[21.115264] cfg80211:已更新世界监管域:
[21.120489] cfg80211:DFS 主设备区域:取消设置
[ 21.124908] cfg80211:(start_freq - end_freq @带宽)、(max_antenna_gain、max_EIRP)、(dfs_cac_time)
[21.134718] cfg80211:(2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[21.142761] cfg80211:(2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[21.150818] cfg80211:(2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[21.158880] cfg80211:(5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[21.168434] cfg80211:(5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
[21.177978] cfg80211:(5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
[21.186123] cfg80211:(5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[21.194178] cfg80211:(57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz)、(N/A、0 MBM)、(N/A)
[21.543870] wl18xx_driver wl18xx.1.auto: ti-connectivity/wl1271-nvs.bin 的直接固件加载失败、错误-2
[21.933836] wlcore:wl18xx 硬件:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
[21.95978] wlcore:已加载
[22.544009] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.232

U-Boot SPL 2016.05脏污(2017年4月25日- 10:16:19)
尝试从 MMC2引导
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img


U-Boot 2016.05脏污(2017年4月25日- 10:16:19 -0400)

I2C:就绪
DRAM:1 GiB
MMC:OMAP SD/MMC:0
使用默认环境

网络: 未设置。 电子保险丝的读数
CPsw
按任意键停止自动引导:0
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
正在从 MMC 引导...
正在读取 uImage
在305ms (8.3 MiB/s)内读取2666240字节
读取 dm8127-csk.dtb
57759字节在15ms 内读取(3.7 MIB/s)
##从80200000的传统映像引导内核...
图像名称:linux-4.4.3.12-m脏
映像类型:ARM Linux 内核映像(未压缩)
数据大小:2666176字节= 2.5 MIB
加载地址:80008000
入口点:80008000
正在验证校验和... 好的
###展开的设备树状图、位于80f80000
使用0x80f80000处的 FDT blob 进行引导
正在加载内核映像... 好的
正在将设备树加载到8146e000,结束8147f19e…… 好的

正在启动内核...

[0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
[0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
[0.000000] Linux 版本4.4.4.12.-DIFF (gtbldadm@Uubuntu-16)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#1 Tue Apru4月25日10:30:11 EDT 2017
[0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
[0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
[0.000000]机器模型:DM8127 CSK
[0.000000]引导控制台[earlycon0]已启用
[0.000000] omap_barral_reserve_memblock ():保留 DRAM 区域@ addr = 0x84e00000大小= 1048576字节
[0.000000] CMA:保留0x83400000处的24 MIB
[0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
[0.000000] TI81XX:将0x84e00000映射到用于 DRAM 隔离层的0xfe500000
[0.000000] TI81XX:将0x40300000映射到0xfe600000以设置 SRAM 隔离层
[0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
[0.000000] TI814X ES2.1 (IVA NEON)
[0.000000] powerdomain:gem_pwrdm:voltagedomain DSP 不存在
[0.000000] powerdomain:ivahd_pwrdm:voltagedomain IVA 不存在
[0.000000] powerdomain:hdvpss_pwrdm:voltagedomain DSP 不存在
[0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:19788
[0.000000]内核命令行:console=ttyS0、115200n8 root=/dev/mmcblk0p2 rw mem=80M vram=4M cmemk.phys_start=0x85000000 cmemk.phys_end=0x89slowcmemk.printOverlap=1 notifyk.vpssm3_sva=0xB00000 FDlyk
[0.000000] PID 哈希表条目:512 (顺序:-1、2048字节)
[0.000000]条目高速缓存散列表条目:16384 (顺序:4、65536字节)
[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
[0.000000]内存:46652K/79872K 可用(4915K 内核代码、261K rwdata、1708K rodata、272K init、241K BSS、 8644K 保留、24576K CMA 保留、0K HIGHMEM)
[0.000000]虚拟内核内存布局:
[0.000000]矢量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
[0.000000] fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
[0.000000] vmalloc:0xc5800000 - 0x0x800000 (928MB)
[0.000000]低内存:0xC0000000 - 0xC5000000 (80MB)
[0.000000] pkmap:bbfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
[0.000000]模块:bbf000000 - bbbfe00000 (14 MB)
[0.000000].text:0xc0008000 - 0xc067ffa4 (6624 KB)
[0.000000].init:0xc0680000 - 0xc06c4000 (272 KB)
[0.000000].data:0xc06c4000 - 0xc07054c8 (262 KB)
[0.000000].bss:0xc07054c8 - 0xc0741950 (242KB)
[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
[0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
[0.000000] OMAP 时钟事件源:20000000Hz 时的 timer2
[0.000013] sched_clock:20MHz 时为32位、分辨率为50ns、每107374182375ns 换行一次
[0.008259]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:95563022313 ns
[0.017835] OMAP 时钟源:Timer1为20000000Hz
[0.023125]控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.027821]校准延迟环路... 597.60茂物剪(lpj=2988032)
[0.086967] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.091916]安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.098827] mountpoint-cache 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.106862]正在初始化 cgroup Subsys IO
[0.111091]正在初始化 cgroup Subsys 内存
[0.115706]正在初始化 cgroup 子系统设备
[0.120376]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
[0.125054]正在初始化 cgroup 子系统 PID
[0.129465] CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
[0.134901]为0x800082c0 - 0x80008318设置静态标识映射
[0.142654] devtmpfs:已初始化
[0.168006] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
[0.215885]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.227995] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.234729] NET:注册协议系列16.
[0.240904] DMA:预分配256 KiB 池用于原子相干分配
[0.253491] OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.265633] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:找不到节点/ocp/l4ls@48000000 / control@140000/pinmux@800/nandflash_pins_s0的 pctldev、延迟探针
[0.298393] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[0.305903] OMAP_i2c 48028000.i2c:找不到节点/ocp/l4ls@48000000/ control@140000/pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、延迟探针
[0.319483] OMAP_i2c 4802a000.i2c:找不到节点/ocp/l4ls@48000000/控制@140000/pinmux@800/pinmux_i2c1_pins 的 pctldev、延迟探针
[0.333131]介质:Linux 介质接口:v0.10
[0.337961] Linux 视频捕捉接口:v2.00
[0.342844] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.348052] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.35755]已注册 PTP 时钟支持
[0.361700] EDAC MC:版本:3.0.0
[0.365693]高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
[0.373228]时钟源:切换到时钟源 Timer1
[0.390417] NET:注册协议系列2.
[0.395734] TCP 建立哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.403003] TCP 绑定哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.409670] TCP:配置哈希表(建立1024 BIND 1024)
[0.416383] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.422487] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.429189] NET:注册协议系列1.
[0.434090] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
[0.440270] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.445220] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.450145] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[0.458054]已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
[0.465018] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
[0.481734] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.487106]注册了密钥类型 id_resolver
[0.491497]注册了密钥类型 id_legacy
[0.497236]已注册 IO 调度程序 NOP
[0.501368]已登记 IO 调度程序的截止日期
[0.506093]已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
[0.512315] pinctrl-single 48140800.pinmux:270引脚、PA fa140800大小为1080
[0.592376] Serial:8250/16550 driver,10个端口,禁用 IRQ 共享
[0.603184]控制台[ttyS0]已禁用
[0.607037] 4802000.UART:MMIO 0x48020000处的 ttyS0 (IRQ = 21、base_baud = 3000000)为8250
[0.61559]控制台[ttyS0]已启用
[0.61559]控制台[ttyS0]已启用
[0.623132]引导控制台[earlycon0]已禁用
[0.623132]引导控制台[earlycon0]已禁用
[0.632851]参考 Linux 版本4.4.12
[0.637169]文件/home/gtbldadm/nightlybuilds/ipnc_rdk/utils/package-script/TI_GIT/NEWDIR/Source/ti_tools/linuxutils_3_23_00_01/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/module/cmemk.c
[0.655676]分配的堆缓冲区0xc8000000、大小为0x4000000
[0.661548] cmemk 已初始化
[0.671527]循环:模块已加载
[0.733278] DaVinci_MDIO 4a100800.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
[0.739409] libphy: 4a100800.mdio:探测
[0.744229] DaVinci_MDIO 4a100800.MDIO:PHY[25]:器件4a100800.MDIO:19、驱动器 TI DP83867
[0.753085] cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = D4:F5:13:9a:4b:82
[0.762774]使用虚拟稳压器、未找到47401300.usb-phy 电源 VCC
[0.792189] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
[0.798255] OMAP_RTC 480c0000.RTC:已运行
[0.803453] OMAP_RTC 480c0000.RTC:RTC 内核:将480c0000.RTC 注册为 rtc0
[0.810741] i2c /dev/entries 驱动程序
[0.815151] OMAP_WDT:OMAP 看门狗计时器修订版0x00:初始超时60秒
[0.822219] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[0.828452] sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
[0.958565] omap_hmc 48060000.mmc:卡声称支持低于定义范围的电压
[0.977516] mmc0:排队未知 CIS tuple 0x91 (3字节)
[0.983747] mmc0:地址0001处的新高速 SDIO 卡
[0.993437] Synopsys Designware 多媒体卡接口驱动程序
[0.999891] sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
[1.006835] notify_init:通知为物理地址 bfd00000处的远程 proc id 2创建的驱动程序
[1.018113] DaVinci_EVM 声音:ASOC:编解码器 DAI tlv320aic3x-hifi 未注册
[1.025410] DaVinci_EVM 声音:Snd_soc_register_card 失败(-517)
[1.032882] NET:注册协议系列10.
[1.039617] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
[1.045090] NET:注册协议系列17.
[1.049787]注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
[1.054334] OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:无法获取系统时钟。
[1.060144] TI81XX 的电源管理。
[1.069318] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
[1.074551] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
[1.081930] nand:device found、Manufacturer ID:0x2C、Chip ID:0xca
[1.088386]和:Micron MT29F2G16ABAEAWP
[1.092418] nand:256 mib,SLC,擦除大小:128 KiB,页大小:2048,OOB 大小:64
[1.100054]与:使用 OMAP-ECC_BCH8_CODE_HW ECC 方案
[1.105477]在 MTD 器件8000000.nand 上找到8个部件分区
[1.111510]在"8000000.nand"上创建8个 MTD 分区:
[1.116869] 0x0000000000000000-0x000000020000:"NAND.SPL"
[1.124422] 0x00000002000-0x000000420000:“NAND.U-boot”
[1.134504] 0x00000042000-0x000000440000:“NAND.u-boot-env”
[1.1484]0x000000440000-0x000000a40000:“NAND.kernel”
[1.150273] 0x000000a40000-0x00000ca40000:“NAND.FILE-SYSTEM”
[1.163297] mmc1:主机不支持只读开关、假设已启用写入
[1.183305] mmc1:地址0007处的新高速 SDHC 卡
[1.203277] mmcblk0:mmc1:0007 SD16G 14.5 GiB
[1.209158] mmcblk0:P1 P2
[1.250012] 0x00000CA40000-0x00000CA80000:“NAND.u-boot-spl-OS”
[1.257280] 0x00000ca80000-0x00000d680000:“NAND.DATA”
[1.268008] 0x00000d680000-0x000010000000:“NAND.RESERVED”
[1.290613] OMAP_i2c 48028000.i2c:400kHz 时的总线0版本0.11
[1.297689] OMAP_i2c 4802a000.i2c:100kHz 时的总线1 rev0.11
[1.304418] DaVinci_EVM 声音:ASOC:DAPM 未知引脚 MONO_LOUT
[1.311360] DaVinci_EVM 声音:tlv320aic3x-hifi <-> 48050000.McASP 映射正常
[1.320610] OMAP_RTC 480c0000.RTC:将系统时钟设置为2016-12-05 15:39:46 UTC (1480952386)
[1.342427] WLAN-en-regulator:正在禁用
[1.346736] ALSA 器件列表:
[1.349720]#0:TI81XX-CSK
[1.354862] EXT4-FS (mmcblk0p2):使用 ext4子系统安装 ext3文件系统
[5.014909] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
[5.029142] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[5.037354] VFS:在设备179:2上安装根(ext3文件系统)。
[5.052200] devtmpfs:已安装
[5.055794]释放未使用的内核内存:272K (c0680000 - c06c4000)
[5.062175]此架构没有内核内存保护。
[5.333912]随机:可使用16位熵进行系统读操作
[5.354450] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (-pam -audit -selinux -ima -AppArmor -smack +sysvinit -utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTLS +ACL -XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
[5.373108] systemd[1]:检测到架构 ARM。

欢迎来到 Arago 2016.05!

[5.394922] systemd[1]:将主机名设置为 。
[5.662182] systemd[1]:配置文件/etc/systemd/system/ipnc-rdk-usecase.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
[5.793904] systemd[1]:侦听日志套接字。
[确定]收听日志套接字。
[5.813509] systemd[1]:已达到目标计时器。
[确定]达到目标计时器。
[5.833567] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
[确定]侦听 Syslog 套接字。
[5.853446] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
[确定]已到达目标远程文件系统。
[5.873587] systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
[确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
[5.903626] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
[确定]正在侦听 udev 控制套接字。
[5.923566] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
[确定]正在侦听 udev 内核套接字。
[5.961278] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
[确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。
[5.993481] systemd[1]:已达到目标交换。
[确定]已达到目标交换。
[6.013728] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[6.043632] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[6.073436] systemd[1]:已达到目标路径。
[确定]已到达目标路径。
[6.093589] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
[确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
[6.116976] systemd[1]:创建的层系统层。
[确定]已创建切片系统切片。
[6.139407] systemd[1]:安装/var/volatile...
安装/var/volatile...
[6.164867] systemd[1]:创建的片系统-串行\x2dgetty.slice。
[确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
[6.189169] systemd[1]:正在启动日志服务...
正在启动日记账服务...
[6.218991] systemd[1]:正在安装临时目录...
正在安装临时目录...
[6.276447] systemd[1]:正在开始同步系统和硬件时钟...
正在开始同步系统和硬件时钟...
[6.318121] systemd[1]:正在启动 udev 内核设备管理器...
正在启动 udev 内核设备管理器...
[6.399643] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
[6.449483] systemd[1]:正在启动 udev 冷插拔所有设备...
正在启动 udev 冷插拔所有设备...
[6.483573] systemd[1]:已达到目标层面。
[确定]已到达目标层面。
[6.504829] systemd[1]:创建的 slice system-Getty.slice。
[确定]已创建片 system-Getty.slice。
[6.550911] systemd[1]:安装/media/ram...
安装/media/ram...
[6.612953] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[6.643649] systemd[1]:挂载的临时目录。
[确定]已挂载的临时目录。
[6.663543] systemd[1]:已安装/var/volatile.
[确定]已安装/var/volatile.
[6.683522] systemd[1]:已安装/media/ram.
[确定]已安装/media/ram.
[6.703972] systemd[1]:已启动日志服务。
[确定]已启动日志服务。
[确定]已启动 udev 内核设备管理器。
[确定]已开始同步系统和硬件时钟。
[确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。
[确定]找到设备/dev/ttyS0.
[确定]已启动 IPNC RDK 用例服务。
[确定]已到达目标本地文件系统。
[确定]已达到目标系统初始化。
[ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
[确定]已达到目标套接字。
[确定]已到达目标基本系统。
[确定]已启动内核日志服务。
正在启动 uim-sysfs.service ...
[7.740725] autorun-usecase.sh[110]:numid=1、iface=mixer、name='PCM 播放音量'
[7.781697] autorun-usecase.sh[110]:;type=integer、access=rw--r--、values=2、min=0、max=127、step=0
[7.801739] autorun-usecase.sh[110]:值=115
[确定]已启动系统日志服务。
[确定]启动了 D-Bus 系统消息总线
[7.821628]自动用例.sh[110]:| dBscale-min=-63.50dB、阶跃=0.50dB、MUTE=0
[7.851721] autorun-usecase.sh[110]:numid=31、iface=mixer、name='PGA Capture Volume'
[7.871697] autorun-usecase.sh[110]:;type=integer、access=rw--r--、values=2、min=0、max=119、step=0
[7.892027] autorun-usecase.sh[110]:值=72
[7.912140]自动用例.sh[110]:| dBscale-min=0.00dB、step=0.50dB、MUT=0
[7.978138] autorun-usecase.sh[110]:numid=51、iface=mixer、name='Right PGA Mixer Mic2R Switch'
[8.011824] autorun-usecase.sh[110]:; type=Boolean,access=rw--- ,值=1
[8.031846] autorun-usecase.sh[110]:: values=on
[8.053693] autorun-usecase.sh[110]:numid=46、iface=mixer、name='Left PGA Mixer Mic2L Switch'
[8.067134] autorun-usecase.sh[110]:; type=Boolean,access=rw--- ,值=1
[8.091782] autorun-usecase.sh[110]:: values=on
正在启动网络服务...
[8.114713] autorun-usecase.sh[110]:安装 mtd6和 mtd7分区
[确定]已在 tty1上启动 Getty。
[确定]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
[确定]达到目标登录提示。
[8.266523] ubi0:连接 mtd6
[8.350136] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.10 (0)
[8.3555547] net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.3
[8.364022] net eth0:Phy found:id is:0x2000a231
[8.369059] libphy:找不到 PHY
[8.372480] net eth0:PHY ""未在从站1上找到、错误-19
[确定]已启动网络服务。
[8.467957] ubi0:扫描完成
[8.508220] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
[8.536264] ubi0:附加的 mtd6 (名称"NANN.DATA"、大小12 mib)
[8.542232] ubi0:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:126976字节
[8.549187] ubi0:最小/最大 I/O 单元大小:2048/248、子页大小为512
[8.555938] ubi0:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
[8.562931]普遍适用0:良好的 PEB:96、不良 PEB:0、损坏的 PEB:0
[8.568892] ubi0:用户卷:1,内部卷:1,最大 卷数:128
[8.576164] ubi0:最大/平均擦除计数器:4/1、WL 阈值:4096、图像序列号:2424350005
[8.585352] ubi0:可用 PEB:0、总保留 PEB:96、为不良 PEB 处理保留的 PEB:40
[8.595017] ubi0:启动后台线程"ubi_bgt0d"、PID 145
[8.794649] autorun-usecase.sh[110]:ubi 器件编号0、总共96个 LEB (12189696字节、11.6 MIB)、可用0个 LEB (0字节)、LEB 大小126976字节(124.0 KiB)
[9.403421] UBIFS (ubi0:0):后台线程"ubifs_bgt0_0"已启动、PID 149
[9.459702] UBIFS (ubi0:0):需要恢复
[确定]已到达目标网络。
正在开始网络名称解析...
[9.612299] UBIFS (ubi0:0):恢复已完成
[9.616911] UBIFS (ubi0:0):UBIFS:已安装的 UBI 设备0、卷0、名称"ubifs_volume"
[9.624904] UBIFS (ubi0:0):LEB 大小:126976字节(124 KiB)、最小值/最大值 I/O 单元大小:2048字节/2048字节
[9.634885] UBIFS (ubi0:0):FS 大小:5332992字节(5 MIB、42 LEB)、日志大小1015809字节(0 MIB、6 LEB)
[9.645035] UBIFS (ubi0:0):为根保留:251889字节(245 KiB)
[9.651513] UBIFS (ubi0:0):媒体格式:W4/r0 (最新版本为 W4/r0)、UUID 41B8905D-1510-41A9-A6A4-FAD296669175、小型 LPT 模型
[确定]已开始网络名称解析。
[确定]已启动 uim-sysfs.service。
正在启动 telnetd.service ...
[10.457470] ubi1:连接 mtd7
[确定]已启动 telnetd.service。
正在启动 thermal-zone-init.service ...
[确定]已启动 thermal-zone-init.service。
[10.721784] ubi1:扫描已完成
[10.756320] ubi1:附加的 mtd7 (名称"NANN.RESERVed"、大小为41 MIB)
[10.762635] ubi1:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:126976字节
[10.769599] ubi1:最小/最大 I/O 单元大小:2048/248、子页大小为512
[10.776350] ubi1:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
[10.783359]普遍适用1:良好的 PEB:332、不良 PEB:0、损坏的 PEB:0
[10.789393] ubi1:用户卷:1,内部卷:1,最大 卷数:128
[10.796666] ubi1:最大/平均擦除计数器:2/1、WL 阈值:4096、图像序列编号:2825245963
[10.805855] ubi1:可用 PEB:0、总保留 PEB:332、为不良 PEB 处理保留的 PEB:40
[10.818917] ubi1:启动后台线程"ubi_bgt1d"、PID 170
[确定]已达到目标多用户系统。
[10.877923] autorun-usecase.sh[110]:ubi 器件编号1、总共332个 LEB (42156032字节、40.2 MIB)、可用0个 LEB (0字节)、LEB 大小126976字节(124.0 KiB)
[11.42343] UBIFS (ubi1:0):后台线程"ubifs_bgt1_0"已启动、PID 178
[11.451098] UBIFS (ubi1:0):需要恢复
[11.470182] UBIFS (ubi1:0):恢复已完成
[11.4794] UBIFS (ubi1:0):UBIFS:安装的 UBI 设备1、卷0、名称"ubifs_volume"
[11.482753] UBIFS (ubi1:0):LEB 大小:126976字节(124 KiB)、最小值/最大值 I/O 单元大小:2048字节/2048字节
[11.492745] UBIFS (ubi1:0):FS 大小:35299328字节(33 MIB、278 LEB)、日志大小1777664字节(1 MIB、14 LEB)
[11.503248] UBIFS (ubi1:0):为根保留:1667274字节(1628 KiB)
[11.509901] UBIFS (ubi1:0):媒体格式:W4/r0 (最新版本为 W4/r0)、UUID 663E30D7-7B6F-49D8-9A8E-F1F1487534DF、小型 LPT 模型

_________ _________ __
||_|_______|_|_|__||_
|||_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
||||||||、||||||||||||||||||________________||
|____||_|

Arago Project http://arago-project.org ti81xx ttyS0

Arago 2016.05 ti81xx ttyS0

ti81xx 登录:[ 12.027259] autorun-usecase.sh[110]:wifi:处于 STA 模式
[12.364618] cpsw 4a100000.ethernet eth0:链路向上- 1Gbps/全-流控制 Rx/TX
[12.384593] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路就绪
[13.035060] cfg80211:已更新世界监管范围:
[13.040254] cfg80211:DFS 主设备区域:未设置
[ 13.044681] cfg80211:(start_freq - end_freq @带宽)、(max_antenna_gain、max_EIRP)、(dfs_cac_time)
[13.054495] cfg80211:(2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[13.062537] cfg80211:(2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[13.070595] cfg80211:(2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[13.078656] cfg80211:(5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[13.088205] cfg80211:(5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
[13.097748] cfg80211:(5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
[13.105895] cfg80211:(5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[13.113963] cfg80211:(57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz)、(N/A、0 MBM)、(N/A)
[13.553928] wl18xx_driver wl18xx.1.auto: ti-connectivity/wl1271-nvs.bin 的直接固件加载失败、错误-2
[13.943869] wlcore:wl18xx 硬件:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
[13.988021] wlcore:已加载
[14.574085] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.232
CCCCCCCCCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是哪个版本的 IPNCRDK?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已检查 SD 卡的内容。 有 一个空的 IPNC 文件夹。 看起来我必须重建 SD 映像。

    谢谢。

    此致、

    洪。