This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:Gstreamer1.0-插件-难看

Guru**** 2563530 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626163/linux-am5728-gstreamer1-0-plugins-ugly

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好 E2E 社区、

我不熟悉 Linux 和 TI 处理器、最近我被分配在具有 gstreamer 的 AM5728 EVM 板上工作。

如何将 Gstreamer1.0-plugins-b丑 包(特别是 x264enc)安装到此开发板上?

我尝试直接从 VideoLAN 克隆软件包、但当我进入"make install"步骤时、我会遇到编译错误。

请提供任何帮助。  再次感谢。

whit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、您好!

    欢迎访问 TI e2e 社区。

    适用于 AM57X 的 Processor SDK 支持 gstreamer 插件。
    发行说明在 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Release_Notes 中提到了这一点


    查看以下 gstreamer 培训指南:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_Training:_Multimedia


    谢谢、
    Prabhuraj
    Black胡椒 技术
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您观察到的误差是多少?

    您还使用什么是 PSDK 版本?

    注意事项:

    1. 1.6以下的 gstreamer 版本中不包含 x264enc

    2.您可以使用以下命令尝试下载难看的插件:
    wget gstreamer.freedesktop.org/.../gst-plugins-ugly-$VERSION.tar.xz --no-check-certificate
    其中版本为1.8.3

    请查看本指南:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDK
    和该命令
    MACHINE=am57xx-EVM bitbake gstreamer1.0-plugins-b丑
    但很少有人需要解决依赖问题。
    您将发现使用 license_flags_whitelist 连接时出错。 在这种情况下、您应在 gstreamer1.0-plugins-ugly.inc 文件中添加此行 license_flags_whitelist ="commercial license"后的 license_flags_whitelist ="commercial license"。
    您还应添加
    PACKAGECONFIG[mpg123]= PACKAGECONFIG[x264]="-ENABLE-mpg123、--DISABLE-mpg123、mpg123"行之后的"--ENABLE-x264、--DISABLE-x264、x264"行。
    您还应在此文件中添加 license_flags_whitelist ="商业许可证":
    lame_3.99.5.bb、mpg123_1.23.6.bb、mpeg2dec 0.4.1.bb
    我没有尝试使用 bitbake 进行编译、但您可以尝试。

    可能还需要解决一些其他依赖项。

    在 PSDK 中、我们还有一个 ducatih264enc。 请在上述帖子中查看多媒体指南。

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margarita、

    我是在 AM5728-EVM 板上的 minicom 中运行这些命令、还是需要使用 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDK 教程重新编译内核?
    whit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    注3. 请查看构建 SDK 指南。

    BR
    玛格丽塔