This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5718:AM5718引导时间

Guru**** 2582025 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, DRA722, TMP102, TLC59108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620308/linux-am5718-am5718-boot-time

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件: DRA722PMPTMP102TLC59108

工具/软件:Linux

您好!

我们开发了一款采用 AM5718处理器的定制板、启动时间大约为20秒。 是否可以将引导时间缩短到10秒以内。 另请检查我的引导日志、

U-Boot SPL 2015.07-00080-g4523775-脏 污(2017年2月24日- 15:00:29)
DRA722 ES1.0

U-Boot SPL 2015.07-00080-g4523775-脏 污(2017年2月24日- 15:00:29)
DRA722 ES1.0
读取 args
SPL_load_image_fat_os:读取图像参数时出错、错误--1
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
TI_i2c_EEPROM_init 失败1.                                                     
                                                                               
                                                                               
U-Boot 2015.07-00080-g4523775-脏 污(2017年2月24日- 15:00:29 +0530)              
                                                                               
CPU :DRA722 ES1.0                                                             
电路板:AM571x II2C:  就绪                                                     
DRAM: 1 GiB                                                                    
MMC:  OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.                                           
正在读取 uboot.env                                                               
SCSI: SATA link 0 timeout。                                                     
AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持 SATA 模式                       
标志:64位 NCQ stag pm led clo only pmp pio 贫民窟 part ccc apst                
正在扫描设备总线...                                                     
找到0个器件。                                                              
网络:                                                                            
 小部分 自动协商可用**** CPsw                                 
按任意键停止自动引导: 0                                                
卡未响应电压选择!                                         
卡未响应电压选择!                                         
切换到分区#0,确定                                                     
mmc1 (第0部分)是当前器件                                                  
在器件1上找到 SD/MMC                                                        
正在阅读 uEnv.txt                                                                
在5ms 内读取574字节(111.3KiB/s)                                            
uEnv.txt 上的已加载环境                                                
正在从 mmc1导入环境...                                             
3576616字节在213ms (16 MIB/s)内读取                                         
89657字节在31ms 内读取(2.8 MIB/s)                                           
正在从 mmc1...引导                                                           
卡未响应电压选择!                                         
**设备 MMC 0 **错误                                                          
内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x369328]                               
###展开的设备树 blob、88000000                                       
  使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导                                     
  正在将设备树加载到8ffe7000,结束8ffe38... 好的                         
                                                                               
正在启动 Medha 内核...

[0.000000]   在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000]   正在初始化 cgroup Subsys cpuset
[0.000000]   正在初始化 cgroup 子系统 CPU
[0.000000]   正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
[0.000000]   Linux 版本4.1.13-g8dc6617 (medha@medha)(gcc 版本4.9.3 20150413 (预发布版本)(Linaro GCC 4.9-2015.05))#83 SMP PREEMPT7
[0.000000]   CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
[0.000000]   CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
[0.000000]   机器模型:TI AM571x IDK
[0.000000]   保留存储器:创建了0x000095800000 (大小为56 MIB)的 CMA 存储器池
[0.000000]   保留存储器:已初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]   保留的存储器:创建了0x000099000000的 CMA 存储器池、大小为64 MiB
[0.000000]   保留存储器:已初始化节点 dsp1_CMA@99000000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]   保留内存:创建了0x00009d000000的 CMA 内存池,大小为32 mib
[0.000000]   保留存储器:已初始化节点 ipu1_CMA@9d000000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]   CMA:保留0x00000000be400000处的24 MIB
[0.000000]   正在强制为 SMP 执行写分配高速缓存策略
[0.000000]   内存策略:数据高速缓存 writealloc
[0.000000]   DRA722 ES1.0
[0.000000]   PERCPU:嵌入式11页/CPU @ee4d000 s16128 r8192 d20736 u45056
[0.000000]   在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。  总页数:210514
[0.000000]   内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=PARTUUID =18e1dc9e-02 RW rootfstype=ext4 rootwait
[0.000000]   PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
[0.000000]   条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
[0.000000]   inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
[0.000000]   内存:649612K/848896K 可用(6743K 内核代码、301K rwdata、2312K rodata、340K init、258K BSS、 19060K 保留,180224K)
[0.000000]   虚拟内核内存布局:
[0.000000]       矢量 :0xff0000-0xff1000  (4KB)   
[0.000000]       fixmap :0xc00000 - 0xc00000  (3072 KB)
[0.000000]       vmalloc:0xf0000000 - 0x000000  (240 MB)
[0.000000]       低内存 :0xC0000000 - 0xef800000  (760 MB)
[0.000000]       pkmap  :bbfe00000 - 0xC0000000  (  2 MB)
[0.000000]       模块:bbf000000 - bbbfe00000  ( 14 MB)
[0.000000]         .text:0xc0008000 - 0xc08e0074  (9057KB)
[0.000000]         .init:0xc08e1000 - 0xc0936000  (340KB)
[0.000000]         .data:0xc0936000 - 0xc0981428  (302KB)
[0.000000]          .bss:0xc0984000 - 0xc09c48cc  (259KB)
[0.000000]   slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
[0.000000]   可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000]    打印的每个 CPU 的附加信息有停转。
[0.000000]    RCU 将 CPU 从 NR_CPU=4限制为 nr_CPU_IDs=1。
[0.000000]   RCU:调整 RCU_FANOUT_LEVEE=16的几何结构,nr_CPU_IDs=1
[0.000000]   NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000]   OMAP 时钟事件源:Timer1为32768Hz
[0.000000]   时钟源32k_counter:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
[0.000000]   sched_clock:32kHz 时为32位、分辨率为30517ns、每655359984741ns 换行一次
[0.000030]   OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
[0.000427]   构建了以6.14MHz (virt)运行的 cp15计时器。
[0.000427]   时钟源 ARCH_SYS_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns
[0.000462]   sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每4398046511023ns 换行一次
[0.000472]   切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns
[0.000976]   控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.000991]   警告:'console=ttyO0'已被'ttyS0"替代
[0.000997]   这可确保您仍能看到内核消息。 请
[0.001002]   更新内核命令行。
[0.001013]   校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
[0.001025]   pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.001107]   已初始化安全框架
[0.001142]   挂载高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.001152]   mountpoint-cache 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.001678]   初始化 cgroup Subsys blkio
[0.001693]   正在初始化 cgroup Subsys 内存
[0.00178]   正在初始化 cgroup 子系统设备
[0.001730]   初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
[0.001742]   正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
[0.001763]   CPU:测试写入缓冲区一致性:好
[0.002023]   /cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
[0.002035]   CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
[0.002070]   为0x80008380 - 0x800083d8设置静态标识映射
[0.040755]   带来1个 CPU
[0.040767]   SMP:总共激活1个处理器(12.29个 BogoMips)。
[0.040773]   CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
[0.0415]   devtmpfs:已初始化
[0.064782]   VFP 支持 v0.3:实施方41架构4第30部分变体 f rev 0
[0.065589]   OMAP-hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
[0.078493]   OMAP-hwmod:tptc0、使用来自 EDMA 控制器的断开 dt 数据
[0.078959]   omap_hwmod:tptc1、使用来自 EDMA-controller 的断开 dt 数据
[0.245540]   时钟源 Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.249355]   pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.250161]   NET:注册协议系列16.
[0.251140]   DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
[0.259079]   OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.261210]   OMAP-GPIO 480590.GPIO:找不到节点/ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux@1400/GPIO4_pins_default 的 pctldev、推迟前
[0.283761]   没有 ATAG?
[0.283786]   硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
[0.283796]   硬件断点:最大观察点大小为8字节。
[0.286216]   OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误表 I688所需的 SRAM
[0.286226]   OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误 I688所需的 SRAM 池
[0.286795]   OMAP DMA 硬件版本0.0
[0.327912]   EDMA-DMA-ENGINE EDMA-DMA-ENGINE。0:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[0.330541]   OMAP-DMA 引擎4a056000.dma-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序
[0.33535355]   已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU
[0.335538]   已注册 OMAP-iommu 40d02000.MMU:40d02000.MMU
[0.33563]   已注册 OMAP-iommu 588820.MMU:588820.MMU
[0.33582]   OMAP-IMU 55082000.MMU:55082000.MMU 已注册
[0.336124]   vgaarb:已加载
[0.336493]   SCSI 子系统已初始化
[0.338405]   Palmas 0-0058:IRQ 缺失:跳过 IRQ 请求
[0.351057]   Palmas 0-0058:多路复用 GPIO 51、PWM 0、LED 2
[0.391515]   OMAP_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
[0.391692]   介质:Linux 介质接口:v0.10
[0.391751]   Linux 视频捕捉接口:v2.00
[0.391793]   pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.391800]   pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.391825]   PTP 时钟支持已注册
[0.392457]   OMAP-mailbox 4883c000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
[0.392751]   OMAP-mailbox 4883e000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
[0.393029]   OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
[0.393098]   OMAP-mailbox:探测48842000.mailbox 失败,出现错误-22
[0.393326]   已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
[0.393990]   切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
[0.403351]   缺少 Cooling_device 属性
[0.403361]   未能构建热区 board_thermal:-2
[0.403466]   NET:注册协议系列2.
[0.404054]   TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
[0.404118]   TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
[0.404242]   TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
[0.404255]   UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[0.404326]   UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[0.404524]   NET:注册协议系列1.
[0.404771]   RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
[0.404781]   RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.404787]   RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.404792]   RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[0.405773]   CPU PMU:无法解析/pmu/interrupt-affinity [0]
[0.405803]   硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
[0.407709]   futex 散列表条目:256 (顺序:2、16384字节)
[0.407788]   审核:初始化 netlink 子系统(已禁用)
[0.407822]   审核:type=2000审核(0.390:1):已初始化
[0.414808]   VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
[0.414968]   VFS:Dquot 高速缓存散列表条目:1024 (顺序0、4096字节)
[0.417001]   NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.417030]   注册了钥匙类型 id_resolver
[0.417038]   注册了密钥类型 id_legacy
[0.417097]   jffs2:版本2.2。 (NAND)(摘要) Copyright2001-2006 Red Hat, Inc.
[0.419461]   NET:注册协议系列38.
[0.419539]   退回:池大小:64页
[0.419551]   已注册 IO 调度程序 NOP
[0.419561]   已登记 IO 调度程序的截止日期
[0.419598]   注册的 IO 调度程序 cfq (默认)
[0.423038]   pinctrl-single 4a003400.pinmux:在 PA fc003400大小为1124时为281个引脚
[0.423151]   pinctrl-single 4a002e8c.pinmux:PA fc002e8c 上1个引脚尺寸4.
[0.437809]   dra7-PCIe 51000000.PCIe:PCI 主机桥至总线0000:00
[0.437823]   PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x1000-0xFFF]
[0.437834]   PCI_bus 0000:00:根总线资源[mem 0x20013000-0x2fffffff]
[0.437844]   PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
[0.437963]   PCI 0000:00:00.0:PCI 目前不支持 IOMMU
[0.438224]   PCI:总线0:禁用快速背对背传输
[0.438615]   PCI 0000:01:00.0:PCI 目前不支持 IOMMU
[0.438981]   PCI:总线1:禁用快速背对背传输
[0.439113]   PCI 0000:00:00.0:条8:已分配[mem 0x20400000-0x20ffFFF]
[0.439126]   PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201fff]
[0.439139]   PCI 0000:00:00.0:条1:已分配[mem 0x2000000-0x2002FFF]
[0.439151]   PCI 0000:00:00.0:bar 7:已分配[IO 0x1000-0x1fff]
[0.439164]   PCI 0000:01:00.0:条0:已分配[mem 0x20800000-0x20ffFFF]
[0.439183]   PCI 0000:01:00.0:条码3:已分配[mem 0x20400000-0x20403fff]
[0.439201]   PCI 0000:01:00.0:条码2:已分配[IO 0x1000-0x101f]
[0.439219]   PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
[0.439229]   PCI 0000:00:00.0:  桥接器窗口[IO 0x1000-0x1fff]
[0.439240]   PCI 0000:00:00.0:  桥接窗口[mem 0x20400000-0x20ffFFF]
[0.441034]   ldo5:由 EVM_3V3_SD 供电
[0.441564]   OMAP DSS 修订版6.1
[0.441828]   omapdss_DSS 580000.dss:bound 58001000.dispc (ops dispc_component_ops)
[0.446436]   串行:8250/16550驱动程序,10个端口,启用 IRQ 共享
[0.449365]   4806a000.serial: tmio 0x4806a000处的 ttyS0 (IRQ = 267、base_baud = 3000000)为8250
[1.440924]   控制台[ttyS0]已启用
[1.445113]   48068000.serial:在 MMIO 0x48068000 (IRQ = 268、base_baud = 3000000)处的 ttyS5是8250
[1.454613]   48420000.serial: MMIO 0x48420000处的 ttyS6 (IRQ = 269、base_baud = 3000000)是8250
[1.464095]   48422000.serial: tmio 0x48422000 (IRQ = 270、base_baud = 3000000)处的 ttyS7是8250
[1.473948]   [DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
[1.486897]   返修:模块已加载
[1.493929]   loop:模块已加载
[1.498532]   AHCI 4a140000.SATA:SSS 标志置位、并行总线扫描已禁用
[1.505342]   AHCI 4a140000.SATA:AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1进入平台模式
[1.513909]   AHCI 4a140000.SATA:标志:64位 NCQ SNTF stag pm led clo only pmp pio sabadm part ccc apst
[1.524151]   SCSI host0:AHCI
[1.527320]   ata1:SATA max UDMA/133 MMIO [mem 0x4a140000-0x4a1410ff] port 0x100 IRQ 307
[1.535758]   mtdoops:必须提供 MTD 器件(mtddev=name/number)
[1.543649]   libphy:固定 MDIO 总线:探测
[1.548353]   e1000:英特尔RegisteredPRO/1000网络驱动程序- 7.3.21-K8-NAPI 版
[1.555449]   e1000:版权所有(c) 1999-2006英特尔公司。
[1.561284]   e1000e:英特尔RegisteredPRO/1000网络驱动程序- 2.3.2 k
[1.567175]   e1000e:版权所有(c) 1999 - 2014英特尔公司。
[1.573185]   igb:英特尔Registered千兆位以太网网络驱动程序- 5.2.15-k 版
[1.580279]   igb:版权所有(c) 2007-2014英特尔公司。
[1.585949]   igb 0000:01:00.0:启用器件(0140 -> 0142)
[1.603252]   CTRL_CORE_MAC_ID_SW_3 5cf821
[1.607294]   CTRL_CORE_MAC_ID_SW_2 3f83ab
[1.630989]   pps pps0:新 PPS 源 ptp0
[1.635043]   igb 0000:01:00.0:在 eth0上添加了 PHC
[1.639594]   igb 0000:01:00.0:英特尔Registered千兆以太网网络连接
[1.646514]   igb 0000:01:00.0:eth0:(PCIe:2.5Gb/s:宽度 x1) 5c:F8:21:3f:83:AB
[1.653682]   igb 0000:01:00.0:eth0:PBA 号:FFFFFF-0FF
[1.658856]   igb 0000:01:00.0:使用传统中断。 1个 Rx 队列、1个 TX 队列
[1.714018]   DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
[1.720144]   DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:检测到的 phy 掩码 fffdff
[1.728628]   libphy: 48485000.mdio:探测
[1.732660]   DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[9]:器件48485000.MDIO:09、驱动程序未知
[1.741248]   CTRL_CORE_MAC_ID_SW_1 5cf821
[1.745322]   CTRL_CORE_MAC_ID_SW_0 3f83aa
[1.749347]   Mac addr[i] 5c.
[1.752062]   Mac addr[i] F8
[1.754829]   Mac addr[i] 21.
[1.757544]   Mac addr[i] 3f
[1.760258]   Mac addr[i] 83
[1.762971]   mac addr[i] aa
[1.765727]   cpsw 48484000.ethernet:缺少从属[1] phy_id 属性
[1.772108]   CTRL_CORE_MAC_ID_SW_1 5cf821
[1.776182]   CTRL_CORE_MAC_ID_SW_0 3f83aa
[1.780206]   Mac addr[i] 5c.
[1.782921]   Mac addr[i] F8
[1.785653]   Mac addr[i] 21.
[1.788367]   Mac addr[i] 3f
[1.791084]   Mac addr[i] 83
[1.793797]   mac addr[i] aa
[1.796545]   cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = 5c:F8:21:3f:83:aa
[1.804603]   mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
[1.8108683]   RTC 日期时间获取
[1.813973]   RTC-ds1307 0-0068:RTC 内核:将 ds1307注册为 rtc0
[1.820427]   RTC-ds1307 0-0068:56字节 NVRAM
[1.824880]   i2c /dev/entries 驱动程序
[1.830020]   tmp102 0-0049:已初始化
[1.835215]   omap_hsmmc 4809c000.mmc:获得 CD GPIO
[1.874665]   omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr25模式下无 pinctrl 状态
[1.882105]   omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr12模式没有 pinctrl 状态
[1.890538]   OMAP_hsmmc 480b4000.mmc:DDR_1_8v 模式下无 pinctrl 状态
[1.897263]   ata1:SATA link down (sStatus 0 SControl 300)
[1.902733]   omap_hsmmc 480b4000.mmc:hs 模式无 pinctrl 状态
[1.908953]   omap_hsmmc 480b4000.mmc:对于 HS200_1_8v 模式、没有 pinctrl 状态
[1.954275]   ledtrig-CPU:注册以指示 CPU 上的活动
[1.961741]   OMAP-AES 4b500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
[1.970408]   OMAP-AES 4b700000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
[1.976776]   OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2
[1.983690]   OMAP-SHIM 4b101000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
[1.996324]   达芬奇-McASP 48468000.McASP:已启用勘误表 i868变通办法
[2.004640]   o 配置文件:使用计时器中断。
[2.009166]   正在初始化 XFRM netlink 套接字
[2.013475]   NET:注册协议系列17.
[2.018137]   NET:注册协议系列15.
[2.022692]   注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
[2.027165]   OMAP-VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[2.033824]   TI OMAP4+器件的电源管理。
[2.039011]   支持 ThumbEE CPU 扩展。
[2.043367]   正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
[2.04965]   DMM 4e000000.DMM:使用中的勘误表 i878的权变措施
[2.055729]   mmc1:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
[2.060900]   mmc1:地址0001处的新 MMC 卡
[2.065929]   DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
[2.071788]   mmcblk0:mmc1:0001 MMC04G 3.60 GiB
[2.077494]   mmcblk0boot0:mmc1:0001 MMC04G 分区1 16.0 mib
[2.083554]   mmcblk0boot1:mmc1:0001 MMC04G 分区2 16.0 mib
[2.089607]   tlc59108 0-0040:已成功初始化 tlc59108
[2.098550]    mmcblk0:P1 P2
[2.116357]   [DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
[2.123001]   [DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
[2.132193]   [DRM]启用 DMM 回绕滚动
[2.177657]   控制台:切换到彩色帧缓冲器器件100x37
[2.187405]   omapdrm omapdrm.0:fb0:omapdrm 帧缓冲器件
[2.193349]   omapdrm omapdrm.0:注册的紧急通知程序
[2.224180]   omapwb-M2M:器件注册为 video10
[2.229170]   [DRM]在次要0上初始化 omapdrm 1.0.0 20110917
[2.23535355]   RTC 日期时间获取
[2.238515]   RTC-ds1307 0-0068:将系统时钟设置为2017-18 16:59:01 UTC (1500397141)
[2.247377]   FDT:未创建'/sys/firmware/fdt:CRC 校验失败
[2.265254]   ldo4:正在禁用
[2.268537]   ldo2:禁用
[2.271639]   AIC_DVDD_FIXED:正在禁用
[2.275339]   VDD_3V3:正在禁用
[2.278610]   ALSA 器件列表:
[2.281587]     找不到声卡。
[2.743714]   EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
[2.751052]   EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装的文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[2.759221]   VFS:在设备179:2上安装了根(ext4文件系统)。
[2.773881]   devtmpfs:已安装
[2.777084]   释放未使用的内核内存:340K (c08e1000-c0936000)
init:版本2.88正在引导
正在启动 udev
[5.944918]   udevd[104]:开始版本182
[7.070958]   OMAP_rng 48090000.rng:OMAP 随机数生成器版本。 20.
[7.157192]   CAN 器件驱动程序接口
[   7.389427] c_CAN_platform 4ae3c000.can: c_CAN_platform 设备已注册(regs=fce3c000、IRQ=316)
[7.556976]   OMAP_WDT:OMAP 看门狗计时器修订版0x01:初始超时60秒
[   7.606358] c_CAN_platform 48480000.can: c_CAN_platform 设备已注册(regs=fa480000、IRQ=317)
[7.742048]   VPE 489d0000.VPE:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
[8.234286]   VPE 489d0000.VPE:器件注册为/dev/video0
[8.423766]   ldo4:由 EVM_3V3_SD 供电
[8.888263]   ldo1:由 EVM_3V3_SD 供电
[8.892440]   VDD_3V3:由 ldo1供电
[8.896490]   AIC_DVDD_FIXED:由 VDD_3V3供电
[8.929771]   输入 DaVinci_McASP_SET_SYSCLK ()
[8.934782]   dir =snd_SOC_clock_out
[8.938417]   输入 DaVinci_McASP_SET_DAI_Fmt ()
[8.942819]   案例 SND_SOC_DAIFMT_CBM_CFM
[8.947242]   ASOC-simple-card sound@0:tlv320aic3x-hifi <->48468000 McASP 映射正常
[11.882905]  FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
[12.877408]  usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[12.883449]  usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[12.889394]  usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
[13.310003]  xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机控制器
[13.315606]  xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号1
[13.323659]  xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: HCC params 0x0220f04c HCI version 0x100 quirks 0x00210010
[13.332490]  xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: IRQ 423、IO 内存0x48890000
[13.339557]  HUB 1-0:1.0:找到 USB 集线器
[13.343355]  集线器1-0:1.0:检测到1个端口
[13.347711]  xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机控制器
[13.353230]  xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:注册新 USB 总线、分配总线编号2
[13.361034]  USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此禁用了 LPM。
[13.370078]  集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
[13.373872]  集线器2-0:1.0:检测到1个端口
[13.379029]  xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
[13.384603]  xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:注册的新 USB 总线、分配的总线编号3
[13.392573]  xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: HCC params 0x0220f04c HCI version 0x100 quirks 0x00210010
[13.401399]  xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: IRQ 424、IO 内存0x488d0000
[13.40839]  集线器3-0:1.0:找到 USB 集线器
[13.412213]  集线器3-0:1.0:检测到1个端口
[13.416553]  xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
[13.422071]  xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:注册了新的 USB 总线,分配了总线编号4
[13.429882]  USB USB4:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此禁用了 LPM。
[13.438900]  集线器4-0:1.0:找到 USB 集线器
[13.442695]  集线器4-0:1.0:检测到1个端口
[13.604910]  CMEMK 模块:参考 Linux 版本4.1.13
[13.613314]  cmemk 已初始化
[13.664036]  USB 1-1:使用 xhci-hcd 的新型高速 USB 器件编号2
[13.694053]  USB 2-1:使用 xhci-hcd 的新型超高速 USB 器件编号2
[13.731656]  集线器2-1:1.0:找到 USB 集线器
[13.739471]  集线器2-1:1.0:检测到4个端口
[13.809241]  集线器1-1:1.0:找到 USB 集线器
[13.813160]  集线器1-1:1.0:检测到4个端口
[13.918288]  cryptodev:已加载驱动程序1.6。
[13.948947]  gdbserverproxy:不同意 symbol module_Layout 的版本
[13.984813]  EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
bootlogd:无法分配伪 TTY:没有此类文件或目录
正在启动随机数生成器守护程序。
[14.155155]  随机:非阻塞池已初始化
ALSA:正在恢复混频器设置...
init:输入运行级别:5me get
正在初始化图形驱动程序...

[15.243703]  net eth1:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
[15.326759]  net eth1: Phy found : id is : 0x20005c90
[15.331849]  libphy: 找不到 PHY
[15.335285]  网络 ETH1: 从器件1上找不到 PHY
启动 telnet 守护程序。
启动 syslogd/klogd:完成
启动电话守护程序
正在启用散热区...
导出 TSLIB 变量
操作完成
 
正在启动 TFT GUI 应用
[18.56565659]  NET:注册协议系列10.
[18.566408]  IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
[18.569488]  IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):ETH1:链路未就绪
root@am57xx-EVM:~#

此致、

Ganesh