This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:我能否使用 XDS560V2 STM 获取 L1/L2高速缓存命中/未命中配置文件?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625580/ccs-tms320c6678-can-i-get-l1-l2-cache-hit-miss-profile-with-xds560v2-stm

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想知道我的代码的 L1和 L2缓存未命中计数、我可以使用 XDS560V2 STM 执行此操作、还是需要 XDS560V2 Pro Trace?

谢谢、

Snaku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知工厂团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    XDS560 V2 STM 和 XDS560V2 Pro Trace 都是高端仿真器。 后者具有更高的频率和存储器。 但我认为其中任何一个都适合您。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在使用 XDS560V2 STM 时 CCS 的高速缓存配置文件功能仍然存在问题。 我的 CCS 为5.4.0、我正在使用 c6678 EVM (即 TMDSEVM6678LE)、我移除 XDS560V2 夹层卡、并使用 XDS560V2 STM 进行更换、然后我按照技术讲座的说明(processors.wiki.ti.com/.../20130410160031!TraceAnalyzer.pdf) 尝试获取缓存配置文件、 但我无法获得任何 L1D 未命中配置文件结果的 evnets。 本技术讲座是否需要 XDS560V2 Pro?

    谢谢、

    Snaku