This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:dm816x 中支持的 tvp5147补丁

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626677/linux-patches-for-tvp5147-supporting-in-dm816x

主题中讨论的其他器件:TVP5147

工具/软件:Linux

大家好

dm816x 中支持的 tvp5147补丁是否免费?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Aziz,

    DM816x TI EVM 具有扩展 I/O 子卡上的 TVP5147、该子卡连接到地址0x5C 上的 I2C0。

    该驱动程序可从 DM816x EZSDK 中免费获取:

    TI-ezsdk_dm816x-evm_5_05_02_00/board-support/linux-2.6.37-psp04.04.00.01/drivers/media/video/tvp514x.c

    此致、
    帕维尔