This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 屏幕分割

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619595/screen-dividing

主题中讨论的其他器件:AM5728

您好!

我正在尝试将 VGA 输入分为4个部分、并将其发送到4个显示器、每个显示器显示一个特定部分。

我需要知道是否有任何 DSP 处理器可用于此目的? 或任何电路?

谢谢、

Pouriya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是哪种器件? 您的器件上运行的是哪种 SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pouriya、

    我建议使用 AM5728。 有一个很好的 EVM 可供使用。

    AM5728总共有4个显示输出、但它们并不相同。 您可能需要做一些工作、并需要进行一些权衡。 我不保证它可以用于这些显示输出、但您可以学习用户指南以确定是否可以使其正常工作。

    AM5728上还有许多其他输出外设可用于将数据发送到转换器。

    此致、
    RandyP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我忽略了您正在寻找建议的事实。
    是的、Randy 的建议是正确的。 AM572x 器件非常适合您的用例。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢