This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM3725:PCM 接口 BMC3725

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DM3730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619515/dm3725-pcm-interface-bmc3725

器件型号:DM3725
主题中讨论的其他器件:DM3730

大家好。
我有一个使用 M35 GSM 模块的项目。
我希望通过 PCM 端口与这些模块连接、以便与此模块之间传输/接收语音数据
我正在寻找 MCU/DSP、有5个 UART 和5个 PCM 端口可与它们连接。
我打算使用 DM3730 DSP 构建此项目。 是不是很可靠、还是有其他更好的解决方案?
如果可以、请与我分享>
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DM37xx 通过其5个 McBSP 接口支持 PCM (脉冲代码调制)编解码器。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    现在我的项目有一些变化,需要全部5个 UART、4个 PCM、1个 USB
    您能建议我使用低成本器件来设计具有以下要求的项目吗:
    -使用5UART、4 PCM 同时传输数据。
    -将 PCM 数据存储在 SOC 上
    我想使用具有4个 PCM 通道的外部编解码器来连接4个 GSM 模块,并使用 I2S 端口来连接 MCU/DSP 内核(取代 DM3730)以降低成本,但我找不到符合我要求的编解码器
    在这种情况下、您能为我提供建议吗?
    谢谢。